This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442分立式电源

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, LP8733, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1160061/am6442-am6442-discrete-power-supply

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TPS6521855LP8733

您好、!团队

AM6442可以使用 LP8733 + TPS6521855 PMIC 供电。 但我还需要备用的分立式电源 方案。 但是、很少有文档提到限制电流参数、例如所有功能运行时所需的最大电流、或高温下对电流的需求。 这些极端条件下所需的电流量决定了电源选项的选择。  我真的需要这种文档来帮助我制定离散电源计划。  您能否提供相应的材料或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非  这实际上是一个不同的问题、否则将在 e2e.ti.com/.../lp8733-am6442-discrete-power-supply 上介绍 Thread。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick! 感谢您的支持。  

    这是同一个问题。 我不知道哪个团队会对这个问题有更清楚的答案、所以我问了两次。  很抱歉让你迷惑。

    但我还没有回复。 那么、您是否有相关文档可用于为我设计分立式电源解决方案?

    此致、

    哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将您的另一个线程重新分配给 AM64x 的电源管理人员。 他们将在那里作出答复。

    此致、

    Nick