This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6548:在 Linux 下、如何配置器件树以启用 am6548芯片的 DPI 显示接口输出

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/984666/faq-am6548-under-linux-how-to-configure-the-device-tree-to-enable-the-dpi-display-interface-output-of-the-am6548-chip

器件型号:AM6548

我下载了 am65xx 系列的最新 SDK,但我不知道如何配置 DSS 驱动程序以启用 am6548芯片的 DPI 显示接口输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有更新吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们将在稍后为您提供一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    要启用 DPI、最简单的方法是重复使用 HDMI 覆盖文件中的大多数 DTS 设置:

      board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am654-EVM-HDMI.dtso

    它设置了正确的引脚多路复用、时钟和 DSS 端口。 您可以根据需要为您的硬件修改此文件、并重建覆盖 DTB。  

    常用 SDK 已编译了叠加二进制文件、您可以在其中执行以下操作:  

      在 u-boot 加载期间:按任意键停止自动引导: 0

      => setenv name_overlays K3-am654-EVM-HDMI.dtbo      

      =>引导


    遗憾的是、HDMI 子卡不适用于 AM65 EVM、因此您将无法在 EVM 上测试软件。 但是、您可以检查 DSS 和相关时钟路径上的相应寄存器、以确保使用 DTB 正确完成所有硬件设置。  

     如果您需要任何帮助、请告诉我。  

    此致

    Jian