主题中讨论的其他器件:DRA829
您好!
我有一个 AM65x/DRA80xM 工业开发套件。 在此平台上、我使用的是仪表组0的 Cortex-A53内核和 MCU 域的 Cortex-R5F 内核。
A53的第一个内核(cluster0内核0)的 CPU ID 为0x0、由器件树节点以及 MPIDR 值指示。
R5F 内核的 CPU ID 是多少? 对于 R5F core0和 R5F core1、MPIDR 将分别返回0x0和0x1。
在本例中、如何区分 A53和 R5F 内核? 对于 Xilinx ZynqMPSoC 等目标、A53集群对于存在的四个内核具有 CPU ID 0、1、2和3、而双 R5内核具有 CPU ID 0x100和0x101。
在此平台上、我无法获取两个不同处理器内核的唯一 CPU ID。 我正在开发 AMP 系统、我需要制定一个标准来区分内核。
Regads、
Iqra