This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用 eglfs 构建 qt5.15.2,并使用 Yocto 构建不带 wayland 和 xl11的 OpenGL ES2。
在 conf 中添加了以下内容:
此外、请参阅以下页面、了解我们修改了哪些方法来启用 Qt 版本: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Technical_Support.html#how-do-i-integrate-a-different-version-of-open-source-software-than-what-is-packaged-in-sdk-full-name
此致、
Krunal
Krunal、您好!
感谢您的快速响应。
它是否支持 Qt 5.6.3 Yocto 项目:具有 eglfs 但不具有 x11、wayland 和 linuxfb 的 Rocko、就像我们要使用带有 OpenGL ES2的 QML 应用程序的 QtQuick 和 QtQuickControls 一样?
我们使用 linuxfb 测试了 Qt 5.6.3 Yocto 项目:Rocko、该项目适用于 Qt C++小工具。
此致、
Ramakanth
Ramakanth 您好、
我建议查看以下 版本、它具有 Qt5.11和内核4.19支持。 如果您有 TI EVM、则可以使用 eglfs 插件编译和启动各种 Qt 应用。 也可以在没有 Wayland 和 X11组件的情况下构建文件系统。
此致、
Krunal
Krunal、您好!
您能否提供 meta-ti 和 meta-qt5层更改的参考文档、以确保 Qt 5.11使用具有 eglfs 插件但未启用 x11和 wayland 和 OpenGL ES2的 Yocto 项目?
尽管我在 distro conf 中启用了 OpenGL 并在 qtbase.bbappend 中添加了更改、但相应的 Qt Quick 模块 和 Qt OpenGL 模块尚未构建。
此致、
Ramakanth
Krunal、您好!
感谢您的快速响应。
我尝试使用 eglfs 插件构建应用程序、更改添加在 distro_features _append =" OpenGL"和 distro_features _remove =" wayland x11"中。 但是、它不能使用加速渲染运行、因为添加 OpenGL 时它会带来 mesa。 不确定是否缺少在发行版配置中包含带有 ti-SGX-DDK-um 的 OpenGL 提供程序。 如果是、请建议进行更改。
在运行 QtQuickControls2中的 QtQuick 应用程序或库示例应用程序之前,正在使用以下环境变量:
导出 QT_QPA_general_plugins=tslib:/dev/input/event0
导出 QT_QPA_platform=eglfs
导出 TSLIB_parameters=rotate=90:mode=640x480
导出 QT_QPA_EGLFS_rotate=90
此致、
Ramakanth
抛出的错误如下所示:
已加载库"/usr/lib/qt5/plugins/egldeviceintegrations/libqeglfs-kms-egldevice-integration.so
缺少 EGL_EXT_DEVICE_BASE
已中止
您好!
是否有您正在运行的特定应用程序、以及如何检查加速部分? 我想知道您是否可以分享有关该应用的更多信息。 此外、我是否可以从 Qt 下载应用?
此致、
Krunal
您好!
我正在运行 https://doc.qt.io/archives/qt-5.11/qtquickcontrols2-gallery-example.html 、它测试所有 qtquickcontrolls2并最终得到以下错误:
GBM:无法打开任何驱动程序(搜索路径/usr/lib/dri)
GBM:上次 dlopen 错误:/usr/lib/dri/tilcdc_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
无法加载驱动程序:tilcdc
GBM:无法打开任何驱动程序(搜索路径/usr/lib/dri)
GBM:上次 dlopen 错误:/usr/lib/dri/kms_swrast_dri.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
无法加载驱动程序:kms_swrast
无法查询物理屏幕大小,默认为100 dpi。
要覆盖、请设置 QT_QPA_EGLFS_physical 和 QT_QPA_EGLFS_physical 高度(以毫米为单位)。
在屏幕 LVDS1:-14上移动光标失败
找不到 EGLConfig,返回空配置
QEGLPlatformContext:无法生成临时曲面电流、格式未更新(3009)
尽管显示了应用程序显示、但 UI 中存在延迟、显示在调试环境变量下的相同设置后、一些控件(返回到 OpenGL mesa 软件呈现)的 CPU 使用率为90%
导出 QT_DEBUGINS=1
导出 QT_QPA_EGLFS_DEBUG=1
您能 告诉我 AM3358中是否有专用 GPU、该 GPU 可通过 eglfs 平台插件和硬件加速渲染功能运行上述示例吗?
此致、
Ramakanth
Krunal、您好!
在不使用 wayland 和 x11启用 TI SGX 加速图形后、AM 会在运行 QML 应用程序时遇到以下问题:
Ramakanth 您好、
在 DT 文件中、SGX 节点是否已启用、是否可以共享 DTB 文件?
此致、
Krunal
以下是 DTS 文件的内容:
您好!
请分享您如何构建 GPU 库?
此致、
Krunal
您好!
在 Yocto machine conf 中、设置以下内容用于构建 GPU 库:
您好!
您能否告诉我在测试过程中、Qt 5.11.3是否可在运行 QtQuick2应用的 TI AM3358 (集成 GPU)上运行加速图形、而不会出现任何 CPU 负载问题? 另外还有您用来测试相同内容的 Qt Quick2示例。
无法确定启用 SGX 节点后出现错误的原因。
感谢您在这方面的帮助。
此致、
Ramakanth
Ramakanth 您好、
遗憾的是、我们的 SDK 中默认不启用 QtQuick2。 我们不启用 Qt 支持的所有模块、但通过 Yocto 可以启用其他模块。 我认为我们应该首先解决您的 GPU 错误、我建议尝试 TI.com 上提供的当前 SDK。 以下是链接: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/06_01_00_08/index_FDS.html。 为了进行测试、我将采用默认文件系统并修改器件树文件、以匹配您的电路板规格。 请记住、目前我们仅启用了 Qt5.11、并且仅支持 Kernel4.19。 如果该文件系统正常工作,并且您能够运行 Qt 应用程序,我们可以转到禁用 Weston/X11和添加其他 Qt 模块的后续步骤。
此致、
Krunal
Krunal、您好!
我们可以尝试使用 TI SDK、但我们可能需要定制组件。 我们将尝试使用 TI SDK 进行测试、但最终需要通过 Yocto 为 SGX 提供商业支持。
因此、您能否共享安装 TI SDK 的构建说明、以及如何自定义 SDK 以及构建 TI BSP?
由于我们已经在使用 Yocto 进行验证、如果您 可以共享 TI 在启用 SGX 的情况下验证的 Yocto thud 项目的链接、那会有所帮助?
此致、
Ramakanth
Krunal、您好!
下面是运行 QtQuick 示例应用程序时出现的错误:
PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender 失败[0、]
PVR:(错误):PVRSRVConnect:无法打开连接。 [0、]
PVR:(错误):无法连接到服务[0、]
无法初始化 EGL 显示
已中止
此致、
Ramakanth
Ramakanth 您好、
您能否共享您的引导日志和 DTB 文件?
此致、
Krunal