This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:视觉应用:CSI2像素时钟

Guru**** 1963975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985159/tda4vm-vision-apps-csi2-pixel-clock

器件型号:TDA4VM

各位专家、您好!

我使用单个摄像头演示来显示来自连接到949的 UB940 EVM 的数据。 我在中编辑了配置 /imaging/sensor_drv/src/ub9xx_yuv_test_pattern/ub9xx_testpat_serdes_config.h 文件。 我正在获取一些数据、但似乎我遇到了像素时钟问题。 我可以在哪些文件中修改它? 在哪里可以编辑视频时序参数?  

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20210311_5F00_141858.mp4

请注意、我使用的是 SDK 07 02 00 07

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否捕获从 CSI 捕获的 YUV 帧并将其附加到此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您想告诉我如何操作吗?

    Rgds、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 app_single_cam。 在运行时菜单中、按"S"

    这 将导致将 YUV 帧保存到 SD 卡。 从 SD 卡复制图像并附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的回答。 明天我将用帧返回给大家。

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    请找到所附的 YUV 框架。

    (YUV 格式不希望直接从 e2e 论坛附加、我使用外部网站上传)

    链接: YUV_FRAME

    我在保存帧时收到了以下消息:

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您是否仍面临此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我不再面临这一问题。 这是一个与硬件相关的问题。

    感谢你的帮助。

    Rgds、
    穆罕默德

x 出现错误。请重试或与管理员联系。