This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我们使用 PCIe 连接两个 TDA4VM 来传输数据、我们还使用 QNX 系统。TDA4VM 是否支持此 PCIe 解决方案?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/989965/tda4vm-we-use-pcie-to-connect-two-tda4vm-to-transmit-data-and-we-also-use-the-qnx-system-does-tda4vm-support-this-pcie-solution

器件型号:TDA4VM

PCIe 驱动程序是否在 QNX 或 R5F 内核上运行?

是否已提供计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    适用于 PCIe 的 TI 处理器 SDK QNX 不附带基于 A72的 PCIe 驱动程序。   

    有关 A72 PCIe 驱动程序的可用性、请联系您当地的 QNX 代表。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    r5f 内核是否支持此模式?  

    我发现 r5f 代码具有适用于 PCIe (vx_ PCIe_TX_ TARGET.c 和 vx_ PCI_ RX_ TARGET)的驱动程序。 c)。

    我可以使用它吗? 是否有描述文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    Processor SDK 7.2 RTOS 版本 PDK 中的 PCIe 驱动程序(无示例应用) 未经 TI 测试、也没有任何相关文档。

    • /packages/ti/drv/pcie
    • /packages/ti/csl/src/ip/pcie

    openVx 文件 vx_pci_tx_target.c 和 vx_pci_rx_target.c 是涉及基于 Linux 的 PCIe 驱动程序的演示的一部分。

    有关 A72 QNX PCIe 驱动程序的可用性、请联系您当地的 QNX 代表。

    此致、

    KB