This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何通过 CPSW9连接两个 TDA4、MAC 至 MAC、RGMII 模式

Guru**** 2550480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/987785/tda4vm-how-to-connect-two-tda4-by-cpsw9-mac-to-mac-rgmii-mode

器件型号:TDA4VM

您好!

 是否可以连接两个 TDA4 ( 例如,CPSW9 的第一个 TDA4端口4),直接连接到第二个 TDA4的 CPSW9端口4 (无物理层),即 MAC 至 MAC 模式?

 在 RGMII- 1000M-FD 模式下工作。

 我只是简单地将 端口4的 phy addr 设置为无效、以使其成为非 phy 模式、 但 CPsw9的虚拟以太网无法相互 ping 通。

 是否有任何文档或指南?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个客户已经做到了、开箱即用不受支持。

    我知道吗

    这是哪个操作系统?

    2.您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致

    葡萄园