This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:I2C1的管脚配置寄存器

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718-HIREL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985518/am5718-hirel-pad-configuration-register-of-i2c1

器件型号:AM5718-HIREL

大家好

我对 AM5718-HIREL 的"CTRL_CORE_PAD_I2C1_SDA"电阻器有疑问。

在数据表(SPRS999)的表4-3中、"CTRL_CORE_PAD_I2C1_SDA"电阻器具有两种模式:"i2C1_sda"和"驱动器关闭"。

但是、在 TRM (SPRUHZ7I)的表18-1508中、"CTRL_CORE_PAD_I2C1_SDA"没有多路复用模式。

我应该使用什么寄存器来选择多路复用器模式("i2C1_sda"、"驱动器关闭")?

数据表的表4-3 (SPRS999)

TRM (SPRUHZ7I)的表18-1508

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个文档错误。  我已确认您所指的寄存器是只读的。  无法将其置于"驱动器关闭"状态。  数据手册表4-3中的第15列应为空白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我还有关于 I2C1寄存器的其他问题。

    在数据表(SPRS999)的表4-3中、"CTRL_CORE_PAD_I2C1_SCL"寄存器还有两种模式:"i2C1_SCL"和"驱动器关闭"。
    这也是一个错误吗?

    此外、表4-2中的"驱动关闭"错误吗?


    TRM (SPRUHZ7I)的表18-1510


    数据表的表4-2 (SPRS999)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?