This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320C6701-SP:与 SMJ320C6701引脚对引脚

Guru**** 1744610 points
Other Parts Discussed in Thread: SMJ320C6701-SP, SMJ320C6701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/987278/smj320c6701-sp-is-pin-to-pin-with-smj320c6701

器件型号:SMJ320C6701-SP
主题中讨论的其他器件: SMJ320C6701

大家好、

我的客户询问的是占用空间问题。

5962-9866101QXA (SMJ320C6701)封装与 5962-9866102VXA (SMJ320C6701-SP)封装相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 正在检查这个。 数据表确实显示了相同数量的引脚、其中一个封装是另一个封装的耐辐射版本。 我将与我的一些同事进行更详细的交流、然后再与您联系。

    此致、

    -Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已在内部确认这两个器件是引脚匹配的。

    此致、

    -Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。