This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:>8GB RAM 是否可行?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/989351/tda4vm-8gb-ram-feasible

器件型号:TDA4VM

您好!

在与 TI 设计合作伙伴讨论时 ,我被告知,由于信号完整性问题,支持大于8GB [例如 LPDDR4]是不可行的。  我的理解是 SoC 支持高达32GB。  是否有人演示过使用此 SoC 的大于8GB?  我们是否应该能够实际使用16GB 或32GB?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    TDA4VM 仅支持8GB    、因为此 SOC 上只有1个32位 DDRSS、而 DDRSS 仅支持多达2列(即、每个 DQ 可在 DRAM 中的两个裸片之间共享)。 DDRSS 还限制为最多10个列地址位和17个行地址位。

    因此、从寻址 的角度来看、 有2、147、483、648个唯一地址位置 (2个芯片选择* 8个组* 2^10列* 2^17行)。 由于 DDRSS 数据总线 是32位或4字节、因此支持2G * 4字节= 8GB。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的故障、尤其是快速响应!

    我有一个后续问题、但它涉及 一些保密协议下的文档、因此我可能不应将其发布在此处。  我们可以离线联系吗?

    谢谢、

    Kyle