This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:TDA2 EVE 性能与 DDR

Guru**** 2539540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985463/tda2eg-17-tda2-eve-performance-vs-ddr

器件型号:TDA2EG-17

您好,香榭丽舍

客户将 DDR 放置为1通道、类型(不是交错类型)。

下面是他们的调查结果

----------

我们发现、TDA2xx 平台(EVE)上的 DL 加速器并行运行、可处理每个内核上的独立帧。

它带来的系统将通过添加更多 EVE 内核来提高帧速率、但系统将通过此类升级获得类似的延迟。

因此、在 TDA2xx 平台上实现延迟敏感(<33ms、30fps)应用程序时、存在一些问题。

----------

我们是否有解决方案/评论来帮助他们提高延迟?

BR RIO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里约、您好、很抱歉耽误您的重组。

    当您只有一个 EVE 运行时、以及当您所有 EVE 内核运行相同的 DL 并行时、您能否共享独立 DL 性能。