This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:用于 QNX BSP 的 DRA829 CPSW2g 驱动器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/988567/dra829v-dra829-cpsw2g-driver-for-qnx-bsp

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

大家好、

我们正在使用 DRA829处理器并基于其开发定制板、我们正在基于定制板定制 BSP。  我们需要 CPSW2g 驱动程序用于我们的应用、因为 QNX BSP 没有 CPSW2g 驱动程序、QNX 被要求联系 TI、因为 TI 提供 CPSW2g 驱动程序。 我们将 CPSW2g 驱动程序作为 TI QNX SDK 的一部分、因此我们可以如何将 CPSW2g 驱动程序与 QNX BSP 相结合。 我们需要将此驱动程序构建为 QNX OS 映像。 请提供该文档(如果有)。