This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:SPIDEV 启用

Guru**** 2550910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/988176/tmdxidk5718-spidev-enable

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件:SN65HVS882

您好!

我正在使用电路板: TMDXIDKAM5718、

    SDK 版本:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106和

    Linux 版本: Linux-4.19.94

 我在 root/home/dev 中找不到 SPIDEV、在这个电路板中、spi3被连接至 数字输入串行器(SN65HVS882)。

请帮帮我

如何检查 spi3.

2.我需要在 Linux 代码中启用任何功能来启用 SPIDEV?

 

谢谢、此致  

Chandana