请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
如标题所述, 在 USB 开发中,DOSE USB0_VBUS 必须连接到 USB 主机5V?
如果我的硬件仅连接到 USB0_DM 和 USB0_DP、如何正确运行 USB 开发程序?
谢谢!
隐藏 Lu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如标题所述, 在 USB 开发中,DOSE USB0_VBUS 必须连接到 USB 主机5V?
如果我的硬件仅连接到 USB0_DM 和 USB0_DP、如何正确运行 USB 开发程序?
谢谢!
隐藏 Lu。