请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 尊敬的 TI 团队:
一些传单提到 TDA4V 中置扩展集具有具有开关功能 的内置 PCIe (PCIe
第3代:4个2DL
开关功能)
但是、TRM 没有任何与 PCIe 开关功能相关的特定信息。
一些 DRA 系列还提到"PCIe HUB"、"PCIe 交换机"、这是在线技术规范的一部分。
我想知道:
1. TDA4系列中是否有任何内置 PCIe 交换机的部件?
2.如果有,则指向相关文档的指针。
3.它只在 DRA 系列中提供吗? -如果是、请提供器件型号。