This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:3个 RGMII 可与 DRA821u 中的 PCIe 和 USB 搭配使用?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985053/dra821u-3-x-rgmii-can-be-used-with-pcie-and-usb-in-dra821u

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821

尊敬的香榭丽舍

CPSW5G 中的3个 RGMII 端口能否同时与 DRA821u 中的 PCIe 和 USB 搭配使用?

我发现 SGMII 无法同时与 USB 和 PCIe 配合使用、因为所有这些共享通道共4条串行器/解串器通道。

此外、在表6-1 DRA821数据表的 CPSW5G 中没有提到 RGMII、看起来 RGMII 仅在 CPSW2G 上受支持。

因此、我想检查 DRA821u 上是否支持 RGMII、以及4个 RGMII 端口可与 PCIe 和 USB 同时使用。

当我在 pinmux 工具上检查它时、在 PCIe 和 USB 的2个通道上使用3个 RGMII 没有问题。

此外、是否可以使用标记为标记的100 VLAN、而其他2个端口将用作 DRA821u 的 CPSW5G 中的未标记 VLAN、如下所示?

当然、在这种情况下、PCIe 和 USB 应该同时运行。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >在 DRA821u 中、CPSW5G 中的3个 RGMII 端口能否同时与 PCIe 和 USB 配合使用?

    TI>否 目前的限制是您自己提到的 SERDES 使用。

    >此外、在表6-1 DRA821数据表的 CPSW5G 中没有提到 RGMII、看起来 RGMII 仅在 CPSW2G 上受支持。

    TI >不、CPSW 5G 的所有4个端口都支持 RGMII。 请参阅 TRM 的第12.2.2节

    >此外,是否可以使用标记为标记的100 VLAN,而其他2个端口将用作 DRA821u 的 CPSW5G 中的未标记 VLAN,如下所示?

    TI >我将进行检查并返回给您

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="62438" URL"~/support/processors/f/processors-forum/985053/dra821u-3-x-rgmii-can-be-used-with-pcie-and-usb-in-dra821u/3644645 #3644645"]

    >在 DRA821u 中、CPSW5G 中的3个 RGMII 端口能否同时与 PCIe 和 USB 配合使用?

    TI>否 目前的限制是您自己提到的 SERDES 使用。

    [/报价]

    但是、当我检查它的引脚多路复用工具时、使用 3个 RGMII 与2个 PCIe 和 USB 通道没有问题、如下所示。

    即使引脚多路复用中没有问题、RGMII 也不应同时用于 PCIe 和 USB3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >但是,当我检查它的 pinmux 工具时,使用 3个 RGMII 和2个 PCIe 和 USB 通道没有问题,如下所示。

    抱歉、我将 SGMII 与 RGMII 混淆了。 由于 RGMII 不使用 SERDES、因此将其与 PCIe 和 USB 结合使用时不应出现任何问题。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >此外,是否可以使用标记为标记的100 VLAN,而其他2个端口将用作 DRA821u 的 CPSW5G 中的未标记 VLAN,如下所示?

    是的、这种用例是可行的。 您可以在 ALE 中添加 VLAN ID 时配置端口掩码

    此致

    葡萄园