This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:需要 PowerVR SGX544的勘误表

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983959/am5728-need-the-errata-of-powervr-sgx544

器件型号:AM5728

您好!

我的客户需要 AM5728上的 PowerVR SGX544勘误表。 您能和他们分享吗?

 

客户的系统在现场有问题,自去年11月起,他们的某些最终客户的站点出现了此问题。

实际上,他们使用的是 Windows Embedded Compact 7,但他们无法从提供它的第三方获得支持。 因此,他们自己调试它。

在 OpenGL 驱动程序(eglCreateWindowSurface()函数)的初始化过程中发生错误(数据中止)。 之后,在电源恢复之前无法使用 OpenGL。 (SGX544挂起?)

因此、他们需要确认 SGX544的勘误表。

 

谢谢、此致、

松本秀美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    请用粗体回答问题。

    AM5728的勘误文档可在以下网站上公开获取: https://www.ti.com/lit/er/sprz429m/sprz429m.pdf?ts=1615469930445&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM5728

    您所指的是哪个勘误表?  

    再次阅读您的问题时、我认为这可能是一个软件问题、实际上并不是一个勘误表(通常指硬件)。

    让我们来确定您是指软件问题还是勘误表?

    如果这实际上是一个与软件相关的问题、也是一个与 Windows Embedded Compact 7相关的问题、那么 TI 并未参与开发此驱动程序、因此无法对此进行进一步讨论。

    请让我为上面标记的问题提供您的答案。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢你的答复。 客户发现图形驱动程序中有一个错误、可以修复。 他们 目前看不到任何故障。

    谢谢、此致、
    Hideaki