This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:这是 Keystone I 还是 Keystone II 器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, 66AK2E05, 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/986384/tms320c6678-is-this-a-keystone-i-or-a-keystone-ii-device

器件型号:TMS320C6678

TMS320C6678是 Keystone I 还是 Keystone II 器件? (一些相关文档介绍了 Keystone I 与 Keystone II 器件的不同过程。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6678和 C665x 属于 Keystone 1系列。 这些是多核器件、但仅 DSP 器件  

    KeyStone 2系列包括66AK2E05/02和66AK2H14/12/06等器件、这些器件通常是 ARM+DSP 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 解决此问题的方法。