This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3LA:Bayer Processing 应用手册?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/985109/tda3la-bayer-processing-app-note

器件型号:TDA3LA

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

  • 是否有有关 Bayer 处理(将原始图像转换为 RGB565)的应用手册?
  • TDA3是否可以仅与 RTOS 搭配使用、而无需 Linux?
  • 硬件 ISP 的最大分辨率是多少、因为我们有1200万像素摄像头?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    很抱歉我没有得到第一个问题。 TDA3x 中有一个 ISP 模块、可 用于将 RAW 转换为 YUV/RGB。 但需要对其进行调整。 我们有调优工具、使用该工具 、我们可以对 ISP 的每个模块进行调优。

    是的、TDA3x 不支持 Linux、因为 TDA3x 没有 ARM A-Core。

    ISP 支持的最大行大小为2816像素。 那么 、您能否 检查传感器是否支持小于此值的线尺寸?

    此致、

    Brijesh