This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:无法输入 HIDKeyBoard

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983211/am3352-hidkeyboard-cannot-be-entered

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:DA8XXCC2564MODN

您好,

SDK:Linux v 6.0

客户通过 USB 将标准输入器件 HIDKeyBoard 连接到 AM335x 定制板,并且器件已成功连接,但使用函数 gets ()时不返回任何输入。

下面是日志。  

[1.624450] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型全速 USB 器件编号2
[1.793640] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=26F1、idProduct=8801
[1.800659] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[1.808288] USB 1-1:产品:HIDKeyBoard
[1.812530] USB 1-1:制造商:TMS
[1.816436] USB 1-1:Serial Number:1234567890abcd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    HIDKeyBoard 似乎不是标准 USB HID 器件。 请提供已枚举的 KIDKeyBoard 的完整内核启动日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    U-Boot SPL 2013.01.01-g07d175f-Dirty (2015年9月14日- 17:16:53)
    仅用于调解 WiFi 探测!
    MPU_PLL = 550MHz


    U-Boot 2013.01.01-g07d175f-Dirty (2015年9月14日- 17:16:53)

    DRAM:64 MIB
    警告:未启用缓存
    NAND:WP
    512 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    使用默认环境

    IN:串行
    OUT:串行
    ERR:串行
    NET:已跳过 NET 初始化
    未找到以太网。
    按任意键停止自动引导:0
    正在从 nand 引导...

    NAND 读取:器件0偏移量0x280000、大小0x2b8888
    2853000字节读取:正常
    ##从传统映像(位于80007fc0)引导内核...
    图像名称:Linux-3.2.0-ga75e3d3
    映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
    数据大小:2724224字节= 2.6 MIB
    加载地址:80008000
    入口点:80008000
    XIP 内核镜像... 好的
    好的

    正在启动内核...

    正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
    [0.000000] Linux 版本3.2.0-ga75e3d3 (Keanu@KeanusUbuntu)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crosskau-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#262 Wed Aug24 16:40:06 CST 2016
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器:am335xevm
    [0.000000]内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存写回
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]按区域顺序构建了1个区域列表,移动分组关闭。 总页数:16256
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=7、2048 rootfstype=ubifs rootwait=1ip=192.168.18.8:18.8:192.168.18.8:255.255.255.0:eth0:off
    [0.000000] PID 哈希表条目:256 (顺序:-2、1024字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]内存:64MB =总共64MB
    [0.000000]内存:59336k/59336k 可用、6200k 保留、0K HIGHMEM
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xc4800000 - 0xc000000 (936 MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xC4000000 (64 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - 0xC0000000 (16 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc04be000 (4824KB)
    [0.000000].init:0xc04be000 - 0xc04f3000 (212KB)
    [0.000000].data:0xc04f4000 - 0xc054bd28 (352KB)
    [0.000000].bss:0xc054bd4c - 0xc0576088 (169 KB)
    [0.000000] NR_IRQ:396
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000]在1个活动控制器上总共有128个中断
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:24000000 Hz 时的 GPTIMER2
    [0.000000] OMAP 时钟源:32768Hz 时的 GPTIMER1
    [0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每131071999ms 换行一次
    [0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000152]校准延迟环路... 548.86 BogoMips (lpj=2744320)
    [0.048706] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.048858]安全框架已初始化
    [0.048950]安装高速缓存散列表条目:512
    [0.049377] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.070800] OMAP-hwmod:GFX:无法硬复位
    [0.087493] OMAP_hwmod:pruss:无法硬复位
    [0.088775] print_constraints:伪:
    [0.089202] NET:注册协议系列16.
    [0.091705] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.094482] OMAP_mux_init:添加分区:#1:内核、标志:0
    [0.097167] ehrpwm.0再分发成功
    [0.097381] Linux 背光重新设计成功
    [0.147979] da8xx_LCDC_libdd.0:别名 Fck 已存在
    [0.148254] BVS-pro LCD 初始化成功!!!
    [0.148315]
    [0.148315]现在添加 i2c 总线
    [0.148315]
    [0.148376] OMAP_i2c.1:别名 Fck 已存在
    [0.148681]
    [0.148681]现在添加 i2c 总线
    [0.148681]
    [0.148712] omap_i2c.2:别名 fck 已存在
    [0.149414] CC2564MODN 初始化完成。
    [0.065]
    [0.150665]开始初始化 OMAP-GPMC
    [0.065]
    [0.151428]_omap_mux_get_By_name:找不到信号 ain0.ain0
    [0.151458]_omap_mux_get_By_name:找不到信号 vrefp.vrefp
    [0.151489]_omap_mux_get_By_name:找不到信号 vrefn.vrefn
    [0.153198] EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.153228] EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.153259] EDMA.0:别名 Fck 已存在
    [0.178314]生物:创建层块 为0
    [0.180664] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.181030] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.181243] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.181427] musb-ti81xx musb-ti81xx:musb0、board_mode=0x12、plat_mode=0x2
    [0.181793] musb-ti81xx musb-ti81xx:musb1、board_mode=0x12、plat_mode=0x1
    [0.182983] OMAP-i2c OMAP-i2c.1:100kHz 时的总线1修订版2.4.0
    [0.198608] OMAP_i2c omap_i2c.2:总线2修订版2.4.0、频率为100kHz
    [0.201446]切换到时钟源 gp 计时器
    [0.219360] musb-hdrc:6.0版,?dma?,OTG (外设+主机)
    [0.219543] musb-hdrc musb-hdrc.0:DMA 类型:PIO
    [0.219879] MUSB0控制器的 USBSS 版本= 4ea20800
    [0.219909] musb0:已启用 SW BABBLE 控制
    [0.220611] musb-hdrc musb-hdrc.0:c483c000上的 USB 外设模式控制器、使用 PIO、IRQ 18
    [0.220733] musb-hdrc musb-hdrc.1:DMA 类型:PIO
    [0.221038] MUSB1控制器的 USBSS 版本= 4ea20800
    [0.221069] musb-hdrc musb-hdrc.1:主机:模式 reg=80 regval (80)的值
    [0.221069] musb1:已启用软件 BABBLE 控制
    [0.221252] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [0.221374] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [0.221618] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [0.221649] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [0.221649] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [0.221679] USB USB1:制造商:Linux 3.2.0-ga75e3d3 musb-hcd
    [0.221679] USB USB1:串行编号:musb-hdrc.1.
    [0.222656]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [0.222686]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [0.223419] musb-hdrc musb-hdrc.1:使用 PIO 的 c483e800上的 USB 主机模式控制器、IRQ 19
    [0.223907] NET:注册协议系列2.
    [0.224121] IP 路由高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.224487] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:2、16384字节)
    [0.224548] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.224578] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.224609] TCP 注册
    [0.224609] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.224639] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.224884] NET:注册协议系列1.
    [0.225219] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.225219] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.225219] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.225250] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.225738] OMAP-GPMC OMAP-GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.225738]在 CS0上注册 NAND
    [0.230712] VFS:磁盘配额 dquot_6.5.2
    [0.230804] Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.23384] msgmni 已设置为115
    [0.235168] ALG:无 stdrng (krpng)测试
    [0.235900]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.235931]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.235992]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.236328] PWM 寄存器名称为 ehrpwm.0:0
    [0.236724] PWMSS:ehrpwm 通道[0] init Done!
    [0.236755] PWM 寄存器名称为 ehrpwm.0:1
    [0.237030] PWMSS:ehrpwm 通道[1]初始化完成!
    [0.237365] PWM_REQUEST:PWM 名称是 ehrpwm.0:1
    [0.237396]
    [0.237396] ehrpwm:clk freq 为100000000
    [0.237457] PWM-backlightpwm-backlight PWM-backlight:为背光获取 PWM
    [0.238128] da8xx_LCDC_lidd da8xx_LCDC_lidd.0:lidD-fb:lcd_version_2
    [0.238128] da8xx_LCDC_lidd da8xx_LCDC_lidd.0:GLCD:找到 Topfoison TF16002A-V0面板
    [0.359527] da8xx_LCDC_lidd da8xx_LCDC_lid.0:GLCD:FB kmalloc 成功!
    [0.359527] vram_size=0x1e000、vram_virt=0xffffff0000、vram_phys=0x83f00000
    [0.360076] da8xx_LCDC_Lidd da8xx_LCDC_Lidd.0:GLCD:IRQ 获得成功
    [0.363189] da8xx_LCDC_lidd da8xx_LCDC_lidd.0:GLCD:FB 寄存器成功!
    [0.364044] OMAP-UART.0:MMIO 0x44e09000 (IRQ = 72)处的 ttyO0是 OMAP UART0
    启用[1.074035]控制台[ttyO0]
    [1.078674] OMAP-UART.1:MMIO 0x48022000 (IRQ = 73)上的 ttyO1是 OMAP UART1
    [1.086608] OMAP_UART.2:MMIO 0x48024000 (IRQ = 74)处的 ttyO2是 OMAP UART2
    [1.096923] OMAP-UART.3:MMIO 0x481a6000 (IRQ = 44)上的 ttyO3是 OMAP UART3
    [1.104827] OMAP-UART.4:MMIO 0x481a8000 (IRQ = 45)上的 ttyO4是 OMAP UART4
    [1.115112] OMAP-UART.5:MMIO 0x481aa000 (IRQ = 46)处的 ttyO5是 OMAP UART5
    [1.123565] OMAP4_rng OMAP4_rng:OMAP4随机数生成器版本。 2.00
    [1.134185]循环:模块已加载
    [1.137786](stk):sysfs 条目已创建
    [1.141937](stk):已创建 debugfs 条目
    [1.15078] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [1.158294] OMAP2-nand 驱动程序正在初始化
    [1.165405]检测到 ONFI 闪存
    [1.168975] NAND 器件:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xbc (Micron NAND 512MiB 1、8V 16位)
    [1.178314]在"OMAP2-nand.0"上创建8个 MTD 分区:
    [1.184600] 0x000000000000-0x000000020000:"SPL"
    [1.191192] 0x00000002000-0x000000040000:"SPL.Backup1"
    [1.198364] 0x000000040000-0x000000060000:"SPL.Backup2"
    [1.207794] 0x000000060000-0x000000080000:"SPL.backup3"
    [1.214904] 0x000000080000-0x000000260000:"U-Boot"
    [1.2397] 0x000000260000-0x000000280000:"U-Boot Env"
    [1.230957]0x000000280000-0x000000780000:“内核”
    [1.240295] 0x000000780000-0x000020000000:“File System”(文件系统)
    [1.461517] UBI:将 mtd7连接到 ubi0
    [1.465606] UBI:物理内存块大小:131072字节(128 KiB)
    [1.472198] UBI:逻辑段块大小:126976字节
    [1.477966] UBI:最小闪存 I/O 单元:2048
    [1.482940] UBI:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)
    [1.489227] UBI:数据偏移:4096
    [1.612274] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型全速 USB 器件编号2
    [1.784179] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=26F1、idProduct=8801
    [1.791198] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1.798828] USB 1-1:产品:HIDKeyBoard
    [1.803070] USB 1-1:制造商:TMS
    [1.806976] USB 1-1:Serial Number:1234567890abcd
    [4.207824] UBI:最大 序列号:1657
    [4.228149] UBI:将 mtd7连接到 ubi0
    [4.232177] UBI:MTD 器件名称:"文件系统"
    [4.238006] UBI:MTD 器件大小:504 MIB
    [4.243286] UBI:良好 PEB 数量:4036
    [4.248199] UBI:不良 PEB 数:0
    [4.252868] UBI:损坏的 PEB 数:0
    [4.257568] UBI:最大 允许的卷:128
    [4.262420] UBI:磨损矫正阈值:4096
    [4.26733] UBI:内部卷数:1.
    [4.272003] UBI:用户卷数:1.
    [4.276702] UBI:可用 PEB:0
    [4.281372] UBI:保留 PEB 总数:4036
    [4.286560] UBI:为不良 PEB 处理保留的 PEB 数:40
    [4.292968] UBI:最大/平均擦除计数器:2/1
    [4.297485] UBI:图像序列号:1593206285
    [4.302734] UBI:启动背景线程"ubI_bgt0d"、PID 454
    [4.352142] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [4.358612] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [4.368164] DaVinci_MDIO.0:探测
    [4.371734] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件0:00、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
    [4.380798]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [4.389312]=ft5x0x_ts_init=
    [4.392608]=ft5x0x_ts_prob=
    [4.395812]我们使用的是适配器:OMAP I2C 适配器
    [4.400817]我们现在得到 i2c0工作
    [4.404266]=kzalloc=
    [4.407714]输入:ft5x06_ts 作为/devices/virtual/input/input0
    [4.472717][FST] FT55x0x 固件版本= 0x0
    [4.478118][FST] FT55x0x 触控阈值= 25x
    [4.483978][FST] FT55x0x 触摸阈值= 5倍
    [4.488677]==探头翻转=
    [4.491790] ret = 0
    [4.495330] RTC-ds1307 2-0068:设置时间!
    [4.500610]我们将进入 RTC_DEVICE_REGISTER
    [4.507934] RTC-ds1307 2-0068:RTC 内核:将 ds1339注册为 rtc0
    [4.515106] OMAP_RTC am33xx-RTC:RTC 内核:将 am33xx-RTC 注册为 RTC1
    [4.524871] i2c /dev/entries 驱动程序
    [4.529235] Linux 媒体接口:v0.10
    [4.533599] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [4.541198] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
    [4.547241] USB 视频类驱动程序(1.1.1)
    [4.552368] OMAP 看门狗定时器版本0x01:初始超时60秒
    [4.561340]_regulator _get:未找到无设备电源 VDD_MPU、正在使用虚拟稳压器
    [4.570159]空闲:使用调速器梯
    [4.577087]空闲:使用调速器菜单
    [4.581756] OMAP4_AES_MOD_INIT:正在加载 AM33X AES 驱动程序
    [4.587493] OMAP4-AES OMAP4-AES:AM33X AES 硬件加速器版本:3.02
    [4.596527] OMAP4_AES_PROBE:PROBE ()完成
    [4.600982] OMAP4_SHAMM_MOD_INIT:加载 AM33X SHA/MD5驱动程序
    [4.607177] OMAP4-sham OMAP4-sham:AM33X SHA/MD5硬件加速器修订版:4.03
    [4.622283] OMAP4_sham_probe:probe () Done
    [4.627838] tidc tidc:附加的 ADC 驱动程序
    [4.634918]配置文件:硬件计数器不可用
    [4.640228]配置文件:使用定时器中断。
    [4.644744] NF_conntrack 版本0.5.0 (927个桶、最大值3708)
    [4.653839] IP_Tables:(c) 2000-2006年 Netfilter 核心小组
    [4.659545] TCP 立方注册
    [4.662963] NET:注册协议系列17.
    [4.670715]注册 DNS_旋 变传感器密钥类型
    [4.675750] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [4.684020]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [4.688598] mux:设置 hwmod IO IRQ -22失败
    [4.694305] AM33XX 系列的电源管理
    [4.699157]尝试加载 am335x-pm-firmware.bin (超时60秒)
    [4.708343]已将 M3固件复制到 UMEM
    [4.712738] Cortex M3固件版本= 0x181
    [4.717926] SR_init:平台驱动程序寄存器失败
    [4.725708]时钟:禁用未使用的时钟以节省功耗
    [4.747955]检测到 MACID=C4:ed:BA:8b:93:D8
    [4.753692] cpsw:Detected MACID = C4:ed:BA:8b:93:da
    [4.763031]输入:GPIO 键作为/devices/platform/gpio-keys/input/input1
    [4.771972] RTC-ds1307 2-0068:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:10 UTC (946684810)
    [4.823883] UBIFS:需要恢复
    [4.939727] UBIFS:恢复完成
    [4.944458] UBIFS:已安装的 UBI 设备0,卷0,名称"rootfs"
    [4.950775] UBIFS:文件系统大小:97136640字节(94860 KiB、92 MIB、765 LEB)
    [4.958862] UBIFS:日志大小:9023488字节(8812 KiB、8 MIB、72 LEB)
    [4.966552] UBIFS:媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)
    [4.972656] UBIFS:默认压缩机:电压
    [4.976959] UBIFS:为根保留:0字节(0 KiB)
    [4.985290] VFS:在设备0:13上安装根(ubifs 文件系统)。
    [4.992034]释放初始化内存:212K
    init:版本2.88正在引导
    正在启动 udev
    [7.414184]由于内核事件而禁用锁定调试
    [7.423370]
    [7.423370] ProbeFPGA_char_init ()
    [7.432464] EDMA 通道52请求成功!
    [7.437530] EDMA 初始化任务完成!
    [7.442047]断电请求失败!
    [7.445892] IN_Charging 请求失败!
    [7.449920] LED 初始化完成!
    [7.452850] FPGA_DONE 输入为0
    [7.456268] FPGA GPIO 初始化完成
    [7.459564] ProbeFPGA 驱动程序寄存器和初始化完成!
    [7.459564]
    正在配置网络接口... [8.242767] net eth0: cpsw phy found : id is : 0x7c0f1.
    完成。
    TUE 11月19日22:47:00 UTC 2019
    初始化:输入运行级别:5.
    正在启动系统消息总线:消息总线配置文件中的未知用户名"***"
    dbus。
    启动 Dropbear SSH 服务器:Dropbear。
    正在启动网络基准测试服务器:NetServer。
    这是一款调解膀胱扫描仪 BVS-pro。
    正在启动 BVS-Pro 应用...
    正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyO0

    Arago 2013.05 AM335x-EVM ttyO0

    AM335x-EVM 登录:"UTF-8
    QFont ("dejavu Sans,12,-1,5,50,0,,0,0.0")
    QFont (“WenQuanYi Micro Hei,12,-1,5,50,0,0,0,0,0”)
    国家是:“CN”负载为真
    我们以"/"运行
    启动 BVS-pro 探测器初始化
    [10.796539] FPGA 现已打开。
    [10.813873]
    [10.813903] ehrpwm:clk freq 为100000000
    [10.849182]写入地址为0x0。
    [10.852691]写入内容为32。
    [10.856140] FPGA 写入完成。
    [10.867584]写入地址为0x2。
    [10.871063]写入内容为4。
    [10.874359] FPGA 写入完成。
    [10.883300]写入地址为0x4。
    [10.886779]写入内容为45000。
    [10.890441] FPGA 写入完成。
    [10.899291]写入地址为0x8。
    [10.902770]写入内容为40000。
    [10.906433] FPGA 写入完成。
    [10.915252]写入地址为0xc。
    [10.918731]写入内容为40。
    [10.922119] FPGA 写入完成。
    [10.930938]写入地址为0xe。
    [10.934417]写入内容为15365。
    [10.938079] FPGA 写入完成。
    [10.950103]写入地址为0x14。
    [10.953735]写入内容为389。
    [10.957183] FPGA 写入完成。
    [10.966278]写入地址为0x16。
    [10.96988]写入内容为8。
    [10.973114] FPGA 写入完成。
    [10.982025]写入地址为0x1a。
    [10.985595]写入内容为15。
    [10.988983] FPGA 写入完成。
    [10.997833]写入地址为0x1c。
    [11.001403]写入内容为2600。
    [11.004974] FPGA 写入完成。
    [11.013824]写入地址为0x86。
    [11.017395]写入内容为29491。
    [11.021057] FPGA 写入完成。
    [11.029937]写入地址为0x88。
    [11.033508]写入内容为1。
    [11.036804] FPGA 写入完成。
    [11.045593]写入地址为0x8a。
    [11.049163]写入内容为64766。
    [11.052795] FPGA 写入完成。
    [11.064361]写入地址为0x8c。
    [11.067932]写入内容为1736。
    [11.071472] FPGA 写入完成。
    [11.080474]写入地址为0x8e。
    [11.084045]写入内容为62856。
    [11.087707] FPGA 写入完成。
    [11.096557]写入地址为0x90。
    [11.100128]写入内容为19459。
    [11.103790] FPGA 写入完成。
    [11.112640]写入地址为0x92。
    [11.116210]写入内容为62856。
    [11.119842] FPGA 写入完成。
    [11.128723]写入地址为0x94。
    [11.132263]写入内容为1736。
    [11.135833] FPGA 写入完成。
    [11.144714]写入地址为0x96。
    [11.148254]写入内容为64766。
    [11.151916] FPGA 写入完成。
    [11.160766]写入地址为0x20。
    [11.164337]写入内容为4。
    [11.167633] FPGA 写入完成。
    调用 c func end、pid 为959
    打开数据库成功。

    DB 版本代码:2.
    ScanTime 列索引:5.
    在 BVSpro()中打开 db,记录:0
    亮度50.
    亮度50.
    睡眠时间8;超时8
    [11.436859]写入地址为0x18。
    [11.440643]写入内容为1。
    [11.444030] FPGA 写入完成。
    [11.468811]写入地址为0x18。
    [11.472381]写入内容为0。
    [11.476898] FPGA 写入完成。
    [11.485900]写入 TGC FIFO 已完成!
    [11.490020] FPGA 写入完成。
    [11.499053]写入地址为0x22。
    [11.502624]写入内容为1026。
    [11.506195] FPGA 写入完成。
    TGC 100;motorphase 1026
    在屏幕保护程序中::立即还原
    连接成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    该日志没有我询问的 USB 键盘枚举日志。

    不管怎样,如果将此 USB 键盘连接到 Linux PC,则 ges()应用程序是否可以在 PC 上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    USB 键盘在 LinuxPc 或 windowsPC 上工作正常。

    在此板上,首先 定义 scanner_dev“/dev/input/event3”

    FD =开路(scanner_dev、O_RDWR);

    读取(fd、buff、sizeof (struct input_event)))

    在/etc/udev/rules.d 中,

    subsystem="usb"、kernel="1-1"、attr{idVendor}="26f1"、attr{idProduct}="8801"、 SYMLINK+="input/event3"

    但我无法从 HIDkeyboard 获取正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    如果 HID 键盘是标准 USB HID 键盘类设备、则不需要 udev 规则。

    内核 v3.2非常旧、不再受支持。 请让客户测试最新的 Processor SDK v6.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     使用标准键盘(LEVONO 键盘)、连接到我的板、仍然没有输入数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核 v3.2非常旧、不再受支持。 请让客户测试最新的 Processor SDK v6.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106-linux-x86 install.bin、它是64位吗?我无法在 ubundu12中打开它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它是32位的。 您需要在 Ubuntu 上安装32位库。

    什么是 ubundu12? 听起来很旧、目前流行的 Ubuntu 版本是18.04或20.04。