This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:[TDA2P] TDA2P–EMIF_SDRAM_1寄存器。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/984248/tda2p-acd-tda2p-tda2p-emif_sdram_1-register

器件型号:TDA2P-ACD

您好、支持团队。

我想确认 TDA2P 的 EMIF_SDRAM_TIM_1寄存器的 T_RP 位。

 

关于 EMIF_SDRAM_TIM_1的 T_RP 位、下面是 TRM 的说明。

从预充电到激活或刷新的最小 DDR 时钟周期数减去1。

当 TRP 的最小数量为13.9且时钟周期为1.5ns 时,需要将什么值设置为 EMIF_SDRAM_TIMING_1的 T_RP 位?  

BR

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TRP 为13.9ns 且时钟周期为1.5ns、则可以将 EMIF_SDRAM_TIMING_1的 T_RP 设置为最小值9。  

    需要值9、因为需要10个时钟周期才能满足13.9ns 的要求、并且该参数应设置为最小 DDR 时钟周期数减1。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin - San

    非常感谢。

    我明白了。

    BR

    Koro