This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:processors.wiki.ti.com

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983807/am3358-processors-wiki-ti-com

器件型号:AM3358

我正在开始全新的 Sitara HW 电路板设计、很惊讶地得知/processors.wiki.ti.com 在1月关闭、并且在接下来的2个月中、该内容显然未在任何地方重铺。  这是非常有用的内容。  现在是否会丢失?  如果不是、它会在何时重新出现?

我看到的帖子询问了此内容的特定位、这些位是通过.zip 下载回答的。  是否有完整的硬件 wiki zip 下载?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    大多数 AM335x 硬件设计资源应已迁移至应用手册和 其他文档、这些文档可在 AM3358产品页面上找到。 如果您遇到任何缺失的信息、请在论坛上提问、我们将与您联系。

    有些关键资源仍在迁移到其他位置。 我们创建了 e2e 帖子、其中这些页面作为.zip 下载、原始 Wiki URL 将重定向到这些 e2e 帖子、直到迁移完成。 我们没有完整的 zip 下载整个硬件 wiki。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    是的、我一直在查看许多应用手册。  但是、很多人仍然提到这个不存在的 wiki。

    例如、在《硬件设计指南》第6节中

    AM335x 功耗汇总 Wiki:AM335x 功耗数讨论了功耗
    AM335x ArmRegisteredCortexRegistered-A8的常见系统应用使用场景的功耗
    微处理器(MPU)。 功耗在很大程度上取决于个人用户的应用程序;
    但是、本文档重点介绍了几种 AM335x 应用使用案例场景和
    用于执行此类功率测量的环境设置。

    这会重定向至没有功耗数字的页面。  我可以将其作为 zip 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上 Wiki pdf 版本的链接

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM335x-Power-Consumption-Summary-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、该 wiki 页面上的电源编号上次是在多年前获取的。 我们为 SDK 5.1 - 5.3包含了 Linux SDK 文档的电源编号(不确定为什么 SDK 6.0-6.3没有记录电源编号)。 SDK 5.3性能指南>电源管理

    此致、

    Nick