This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:函数在 DMSC 和 WKUP 域上发生变化

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain

器件型号:TDA4VM

您好:

   我对 DMSC CPU (ARM Cortex-M3)有一些疑问。 在新 SDK 中、一些函数已移至 MCU (R5F)、例如电源管理和资源管理。

所以:

 (1)如何使用 WKUP_GPIO、WKUP_I2C?

 (2)我们是否需要对 DMSC CPU (ARM Cortex-M3)进行编程?

 (3)在哪里可以找到 DMSC CPU 的参考程序?

 (4)如果是独立的 MCU (例如 TC397)控制 TDA4VM 的休眠或唤醒、我们连接 MCU (例如、397)的 GPIO 和 DMSC 的 WKUP_GPIO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,海俊

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain "] (1)如何使用 WKUP_GPIO、WKUP_I2C?[/quot]

    与系统中的任何其他外设一样、WKUP_GPIO 和 WKUP_I2C 可从 MCU R5F 中使用。

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain ]2)我们是否需要对 DMSC CPU (ARM Cortex-M3)进行编程?

    对于不需要在 TDA4器件上使用 HSM 的一般应用、您无需在 DMSC 上进行任何编程。

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain ](3)在哪里可以找到 DMSC CPU 的参考程序?

    如果您不打算在 TDA4VM 器件上使用 HSM、则无需参考程序。 如果您确实想在 TDA4VM 器件上构建 HSM、我建议您与当地的 TI 代表联系。

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain ](4)如果是独立的 MCU (例如 TC397)控制 TDA4VM 的休眠或唤醒、我们连接 MCU (例如、397)的 GPIO 和 DMSC 的 WKUP_GPIO?是这样吗?[/QUERP]

    是的、没错。 您可以从 MCU R5F 访问 WKUP_GPIO。

    谢谢、此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haijun

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain "] (1)如何使用 WKUP_GPIO、WKUP_I2C?[/quot]

    您可以从 MCU R5F 中使用它

    此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijun、

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain "]

     (2)我们是否需要对 DMSC CPU (ARM Cortex-M3)进行编程?

     (3)在哪里可以找到 DMSC CPU 的参考程序?

    [/报价]

    我知道您正在尝试使用外部 MCU 运行该器件。 您需要在 DMSC 上进行编程的唯一情况是您计划在 TDA4VM 器件上运行 HSM。 否则、您将不需要对 DMSC CPU 进行编程。

    谢谢、此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haijun、

    [引用 userid="476779" URL"~/support/processors/f/processors-forum/982429/tda4vm-the-function-changing-on-dmsc-and-wkup-domain "] (4)如果是独立的 MCU (例如 TC397)控制 TDA4VM 的休眠或唤醒、我们连接 MCU (例如、397)的 GPIO 和 DMSC 的 WKUP_GPIO?是这样吗?[/QUERP]

    可以、您可以将 WKUP_GPIO 连接到外部 MCU、然后从 TDA4VM 中的 R5F 对 WKUP_GPIO 进行编程。

    此致

    Piyali