This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:如何在 PSDKRA 上启用 NFS

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/984034/faq-tda4vm-how-to-enable-nfs-on-psdkra

器件型号:TDA4VM

您好!

我正在使用 PSDKRA 中的以下 NFS 说明、但它似乎不起作用:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/RUN_INSTRUCTIONS.html#run_steps_linux_nfs

如何启用 NFS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 从 ti-sdk 安装程序运行./setup.sh
    2. 运行 sudo minicom -S ./bin/setupBoard.minicom
    3. 对电路板进行下电上电
    4. 将执行 minicom 脚本中的步骤。  
    5. Ctrl-C 2x 可取消失败的网络加载
    6. 执行以下步骤(使用您自己的本地 IP 地址)
    7. 启动工作正常

    setenv serverip_TO_set
    setenv serverip ${serverip_TO_set}
    setenv init_net 'run args_all args_net;setenv autoload no;dhcp;setenv serverip ${serverip_TO_set};rproc init;run boot_rprocs_mmc;rproc list;'
    setenv rproc_fw_binaries '2 /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw 3 /lib/firmware/j7-main-r5f0_1-fw 6 /lib/firmware/j7-c66_0-fw 7 /lib/firmware/j7-c66_1-fw 8 /lib/firmware/j7-c71_0-fw
    setenv rproc_load_and_boot_one '如果 NFS $loadaddr ${serverip}:${nfs_root}/${rproc_fw};如果 rproc 加载${rproc_id}${loadaddr}${filesize};则 rproc 启动${rproc_id};fi;fi
    setenv overlay_files 'k3-j721e-vision-apps.dtbo'
    setenv overlayaddr ${dtboaddr}
    setenv args_net 'setenv bootargs console=${console}${optargets}rootfstype=NFS root=/dev/nfs rw nfsroot=${serverip}:${nfs_root}、${nfs_options}ip=dhcp'
    setenv setup_net 'setenv 自动载入号;dhcp;setenv serverip ${serverip_TO_set}'
    引导

    此致、
    基尔西