This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:AM3351闪存

Guru**** 2550110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM3351, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983145/am3351-am3351-flash-memory

器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAMIC110

请告诉我。

我正在考虑将 SYSBOOT 配置引脚设置为01011b。

这是因为我想按 USB 和闪存存储器(MMC0)的顺序设置 SYSBOOT。

是否可以将 MMC0分配给4G 闪存?

如果 MMC0具有4G 闪存、我是否可以像 UniFLash 或 CCS UniFlash 一样写入映像文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM3351上的 MMC 控制器没有大小限制、您应该能够使用4GB MMC 存储器。 我不确定 CCS Uniflash、但建议使用替代引导方法将系统引导至 Linux、然后对映像进行分区并将其刷写到 MMC 存储器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我担心4G 闪存不能用于 MMC0、原因如下。


    > AM335x 和 AMIC110 SitaraTm处理器技术参考手册
    >
    >26.1.8.5.2系统互连
    >每个接口对其支持的存储器类型有引导限制:-
    >•MMC0支持从 MMC/SD 卡固定框架引导、也支持从引导
    >容量小于4GB 的 eMMC/ESD/Managed NAND 存储器器件。
    >•MMC1支持从容量为4GB 的 eMMC/ESD/Managed NAND 存储器设备或引导
    >更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是硬件的限制。  它是在器件 ROM 中实现的引导代码的限制、无法更改。

    此致、
    Paul