This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358-EP:如何在加电时更改 F17引脚的状态

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982538/am3358-ep-how-to-change-the-status-of-f17-pin-on-power-up

器件型号:AM3358-EP

你好!

我将 Sitara AM3358BGCZA80EP 与  PROCESSOR_SDK_RTOS_AM335x_6_01_00_08搭配使用。 我已将 F17引脚配置为 PWM、以控制 LED 的亮度。 由于此引脚 在上电时处于有效上拉状态、因此默认情况下 LED 亮起、但在上电时需要处于低电平状态。 请就此提出任何解决方案、以免其影响功能。  

如果我进行外部下拉、则电压将得到除法、它将影响亮度。

由于该引脚包含 MMC_DAT3的功能、因此如果我在引导列表中包含 MMC、ROM 引导加载程序是否会使其变为低电平。

SYSBoot [4:0]= 10011b;

 

此致、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我将在内部对此进行检查、以返回给您。 请注意、可能会延迟响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind

    请检查并告知我。

    此致、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您可以使用 Pinmux 工具 为引脚 F17选择一个上拉或下拉电阻器。 请参阅下面的示例。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、图片未附加。 重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jianzhong、

    我已经完成了下拉。 但问题在于、引导后、它将仅执行、因此在短时间内、该引脚将保持高电平。 我的客户需要在上电后立即将其设置为低电平。

    此致、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高拉夫

    引脚的复位和后置复位配置是固定的、直到可通过软件进行编程、或者被 ROM 引导加载程序触摸。  

    唯一的选择是移动到另一个引脚或反转 LED 控制电路、使其处于高电平。 如上所述、您需要考虑 ROM 引导加载程序是否更改了引脚配置。  引脚 D14或 B13 (ZCZ 封装)是可行的。 还有其他一些。  有关每个引脚复位配置的详细信息、请查看器件数据表表表4-2。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢你的帮助。

    我的问题已解决。

    此致、

    高拉夫