This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:顺便提一下 AM5718和 AM5718-HIREL 有何区别?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5718-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982758/am5718-hirel-what-s-differences-btw-am5718-and-am5718-hirel

器件型号:AM5718-HIREL
主题中讨论的其他器件:AM5718

你(们)好

我发现 Sitara 处理器的 AM5718和 AM5718-HIREL 有两个芯片可用。 但我无法区分它们  

您能否澄清一下 AM5718和 AM5718-HIREL 器件的主要区别是什么?

我的客户希望使用 AM5718器件。 并想澄清 TI.com 网站上两个器件的差异。  

Thx 提前。

此致、  

JACK CHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现 AM5718-HIREL 仅支持旧版线程中的器件版本2.0。

    HiRel 版本具有硬件引脚和软件兼容性。  

    如果以上内容正确且对产品差异的描述足够、请关闭此 TT。

    谢谢。  

    此致、  

    JACK CHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    它们是相同的器件。  HiRel 器件更昂贵、并且具有更高的可靠性规格。

    通常、您应使用标准 AM5718。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 卡斯蒂利亚