This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x SDK 入门

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM64X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982361/processor-sdk-am64x-getting-started-with-am64x-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

尊敬的团队:

根据 SDK 入门、SDK 的目录结构包含 Linux、RTOS 和 Sitaraapps。 但是、当我尝试执行文件"processor_sdk_sitara_am64x_linux_07_02_00_01-linux-x64-installer.run"时、我会得到以下目录结构 bin、board-support、docs、filesystem、linux-devkit。 我看不到 sitaraapps 文件夹。 我运行错误的执行文件还是已重命名 sitaraapps 文件夹?

谢谢、此致、

Ramprakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramprakash、

    听起来您下载了仅 Linux SDK 软件包。

    在 AM64x Processor SDK 下载页面 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM64X 中、 请使用底部的第二个链接"PROCESSOR-SDK-AM64X—适用于 AM64x 的 Processor SDK–RTOS、Linux、Baremetal"、您需要单击右侧的红色"请求"按钮。