This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRA722:在 VISION SDK 3.8或 PSDKLA 6中添加 QSPI 早期引导支持的步骤

Guru**** 2445050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982196/faq-dra722-steps-to-add-qspi-early-boot-support-in-vision-sdk-3-8-or-psdkla-6

器件型号:DRA722

您好!  

默认情况下,早期引导用例支持 SD 引导模式,因此我是否知道添加 QSPI 早期引导所做的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将以下更改添加到 u-boot 源码、以支持 QSPI 早期启动。

    
    
    
    
    @@@@-git a/common/spl/spi.c b/common/spl/spl_spi.c OLD 模式100644新模式100755索引 c826df2591..e73e53fcda -- a/common/spl/spl_spi.c ++ b/common/spl/spl/spl/spl #13、50 μ s
    include #13、9 μ s 
    #include 
    #include 
    +#include 
    
    decl_global_data_ptr;
    
    +u32 spl_spi_load_core (struct rproc * cfg_arg)
    +{
    +} struct spi_flash * flash;
    + struct rproc * cfg = cfg_arg;
    + struct image_header*头文件;
    + u32 temp_load_addr、temp_load_size;
    +
    调试("spl:正在加载远程核心映像%s\n"、cfg->firmware_name);
    +
    闪存= SPI_FLASH_PROBE (CONFIG_SF_DEFAULT_BUS、
    + CONFIG_SF_DEFAULT_CS
    、+ CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED
    、+ CONFIG_SF_DEFAULT_MODE);
    + 如果(!FLASH){
    + 放置("SPI 探测器失败。\n");
    + hang();
    +}
    
    +++ if (cfg->SPI_OFFSET =0)
    + 返回1;
    +
    标头=(struct image_header *)(CONFIG_SYS_TEXT_base);
    +
    SPI_FLASH_READ (FLASH、cfg->SPI_OFFSET
    、+ 128、(void *)标头);
    + if (image_get_magic (header)!= IH_magic){
    + printf ("mkimage signature not found \n");
    + 返回1;
    +}
    
    +++ temp_load_addr =(u32)(cfg->load_addr)- sizeof (struct image_headER);
    +
    temp_load_size = image_get_data_size (标头)+
    + sizeof (struct image_header);
    + SPI_FLASH_READ (FLASH、cfg->SPI_OFFSET
    、+ temp_load_size、(void *) temp_load_addr);
    +
    return 0;
    +}
    +
    #ifdef CONFIG_SPL_OS_BOOT
    //
    *加载内核,检查我们可以解析的有效标头,如果发现加载
    diff --git a/drivers/remoteproc/DSP_rproc.c b/drivers/remoteproc/DSP_r644.c
    old mode 100proc
    new mode 100e157e1572
    、dsp+ dsp/remote8+dsp/rproc
    
    
    = dsp/remote5675+ dsp/rproc @@@@ dsp_rproc
    .start_core = DSP_start_core、
    CONFIG_MMU = DSP_CONFIG_MMU、
    config_peripherals = dsp1_config_peripherals、
    - .intmem_TO_L3_MAPPING =&dsp1_intmem_TO_L3_MAPPING
    + .intmem_TO_L3_MAPPING =&dsp1_intmem_TO_L3_MAPPING、
    + .spi_offset = configs_SYS_SPI_DSP1_offs
    };
    
    struct rproc dsp2_config ={
    @@-578,7+579,8 @@ struct rproc dsp2_config ={
    .start_core = DSP_start_core、
    CONFIG_MMU = DSP_CONFIG_MMU、
    config_peripherals = dsp2_config_peripherals、
    - .intmem_TO_L3_MAPPING =&dsp2_intmem_TO_L3_MAPPING
    + .intmem_TO_L3_MAPPING =&dsp2_intmem_TO_L3_MAPPING
    、+ .spi_offset = configs_SYS_SPI_DSP2_offs
    };
    
    struct rproc * dsp_rproc_cfg_arr[RPROC_END_ENums]=
    @@-708、6 +710、24 @@ static int dsp_probe (struct udevice * dev)
    
    cfg = dsp_rproc_cfg_arr[dsp -> id];
    loadaddr = cfg->load_addr;
    +
    #ifdef CONFIG_SPL_Build
    + if (boot_device_SPI = spl_boot_device ()
    )+ {
    + RET = spl_spi_load_core (cfg);
    + if (ret){
    + dev_err (dev、"固件%s 加载失败\n"、cfg->firmware_name);
    +}
    + 否则
    + {
    + init_list_head (&DSP->映射);
    + RET = spl_pre_boot_dsp_core (dev、dsp->id);
    +}
    + 返回转台
    ;+}
    ++#endif
    
    +
    size = load_firmware (cfg->firmware_name、loadaddr);
    如果(!size){
    DEV_ERR (dev、"固件加载失败\n");
    diff -git a/drivers/remoteproc/ipu_rproc.c b/drivers/structeproc/ipu_rproc.c
    INDEX 963897018b.8a174447e4 100644
    -- a/drivers/remoteproc/ipu_rproc.c INDEX
    
    @@ 963897018b.8a174447e4e4 100644-r5+ ripu_rproc/remote_drivers/rproc.c =+ r525、rt/r5pu_rproc.c @@+ r5+ r5+ rtub+ r5
    firmware_name ="dra7-ipu1-fw.lzop"、
    CONFIG_MMU = IPU_CONFIG_MMU、
    config_peripherals = ipu1_config_peripherals、
    - .intmem_TO_L3_MAPPING =&ipu1_intmem_TO_L3_MAPPING
    + .intmem_TO_L3_MAPPING =&ipu1_intmem_TO_L3_MAPPING
    、+ .spi_offset = configs_SYS_SPI_IPU1_offs
    };
    
    struct rproc ipu2_config ={
    @@-539,7 +540,8 @@ struct rproc ipu2_config ={
    firmware_name ="dra7-ipu2-fw.lzop"、
    CONFIG_MMU = IPU_CONFIG_MMU、
    config_peripherals = ipu2_config_peripherals、
    - .intmem_TO_L3_MAPPING =&ipu2_intmem_TO_L3_MAPPING
    + .intmem_TO_L3_MAPPING =&ipu2_intmem_TO_L3_MAPPING
    、+ .spi_offset = configs_SYS_SPI_IPU2_offs
    };
    
    struct rproc * rproc_cfg_arr[2]=
    @@-69912 +701,29 @@ static int IPU_probe (struct udevice * dev)
    
    cfg = rproc_cfg_arr[priv->id];
    loadaddr = cfg->load_addr;
    +
    #ifdef CONFIG_SPL_Build
    + if (boot_device_SPI = spl_boot_device ()
    )+ {
    + RET = spl_spi_load_core (cfg);
    + if (ret){
    + dev_err (dev、"固件%s 加载失败\n"、cfg->firmware_name);
    +}
    + 否则
    + {
    + init_list_head (&priv->mapping);
    + RET = spl_pre_boot_core (dev、priv->id);
    +}
    + 返回转台
    ;+}
    ++#endif
    
    +
    size = load_firmware (cfg->firmware_name、loadaddr);
    如果(!size){
    DEV_ERR (dev、"固件加载失败\n");
    返回-EINVAL;
    }
    -
    init_list_head (&priv->mapping);
    RET = spl_pre_boot_core (dev、priv->id);
    
    diff -git a/include/configs/dra7xx_evm.h b/include/configs/dra7xx_evm.h
    index 51dcae3d29..8ac8b312b9 100644
    -- a/include/configs/dra7xx_evm.h
    ++ b/include/configs/dra7xx_evm.h index
    @@@@ 5ca_core_configs/#85,6_define #8ac8_core_configs_c在内
    核#85,284 0x1E0000
    #define CONFIG_SYS_SPI_args_偏移 0x140000
    #define CONFIG_SYS_SPI_args_size 0x80000
    +
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_kernel_size 0x800000
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_LOG_FUSS (configs_SYS_SPI_kernel_size +\
    + (0x1E0000)
    )+#define CONFIGS_SYS_SPI_LOG_SIZE 0x80000
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_RPROC_BIN_F偏移(CONFIGS_SYS_SPI_LOG_FLOGO +\
    + CONFIGS_SYS_SPI_LOGO)
    +
    #define CONFIGS_SYS_SPI_RPROC_BIM_SIZE 0x1000000
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_IPU1_BIT_SIZE 0x400000
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_IPU2_BIN_SIZE 0x400000
    + CONFIGS_SYS_SPI_BIT_SION_SIT_SIZE 0x400000
    
    + CONFIG_SIT_BIT_BIT_BIT_BINDS_SIT_SIT_SION_SIT_SIZE 0x400000 + CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SIT_CONFIG_SIT_SIT_SIT_SIT_SIT_SI (CONFIGS_SYS_SPI_RPROC_BIN_OUS)
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_IPU2_OUS (CONFIGS_SYS_SPI_IPU1_FLUs +\
    + CONFIGS_SYS_SPI_IPU1_BIM_SIZE)
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_DSP1_FLUS (CONFIGS_SYS_SPI_IPU2_OUS +\
    + CONFIGS_SYS_SPI_IPU2_BIM_SIZE)
    +#define CONFIGS_SYS_SPI_DSP2_FLUS (CONFIGS_SYS_SPI_DSP1_Fs +\
    + CONFIGS_SYS_SPI_DSP1_BIN_SIZE)
    +
    
    ++#if defined (CONFIG_QSPI_BOOT)
    #define CONFIG_SYS_REDUNDAND_environment
    #define CONFIG_ENV_SPI_MAX_Hz CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED
    DIFF --git a/include/remoteproc.h b/include/remoteproc.h
    旧模式100644
    新模式100755
    索引4193618d5f.d7a7a7649c86
    -- a/include/remoteproc.h
    ++ b/include/remoteproc.h
    @@-415、6 +415、7 @@ struct rproc{
    struct rproc_intmem_TO_L3_MAPPING * intmem_TO_L3_MAPPING;
    u32 TRACE_PA;
    u32 trace_len;
    + u32 spi_offset;
    };
    
    extern struct rproc * rproc_cfg_arr[2];
    diff -git a/include/spl.h b/include/spl.h
    index fcbbbb6035fe.faaef30fdf 100644
    -- ainclude/spl.h
    ++ b/include/spl.h
    @@-12、6 + 12、7 @@
    include 
    #include 
    #include 
    +#include 
    
    r0中的/*值表示我们从 U-Boot 引导*/
    #define uBoot_NOT_LOADD_FROM SPL 0x13578642
    @@-399,6 +400、8 @@ int spl_spi_load (struct spl_image_info * spl_image、
    unsigned int n脱落_override、
    void * buffer);
    
    +u32 spl_spi_load_core (struct rproc * cfg_arg);
    +
    /**
    * spl_invoke_ATF -使用 ARM 可信固件映像进行引导
    */
    

    请参考以下主题、将映像刷写到 QSPI 存储器中。

    谢谢

    加维拉尤