This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRA722:在 VISION SDK 3.8或 PSDKLA 6中添加 EMMC 早期引导支持的步骤

Guru**** 2445030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/982181/faq-dra722-steps-to-add-emmc-early-boot-support-in-vision-sdk-3-8-or-psdkla-6

器件型号:DRA722

您好!  

默认情况下,早期引导用例支持 SD 引导模式,因此我是否知道添加 EMMC 早期引导所做的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加以下主题中提到的 EMMC 早期引导支持更改。

    谢谢

    加维拉尤