This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:DDR3数据损坏

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/977601/66ak2h06-ddr3-data-corruption

器件型号:66AK2H06

您好!

这是原始帖子的附加问题。
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/877712/3333133#3333133
客户在第一个原型板上出现 DDR3数据损坏问题。
我们进行了一些讨论、并得出结论、由于电路板布局、存在调平问题。

根据讨论情况、客户修改了布局、现在第2块原型板已准备就绪。
但问题仍然存在、并且在 DDR3-1600操作中发生数据损坏。

请参阅随附的 Excel 工作表。

e2e.ti.com/.../DDR3-Leveling-waveforms.xlsx
-“数据损坏”表显示症状。 每次刷新内存窗口时、DDR3内存内容都会发生变化。
问题取决于 DDR3调平结果。

-“波形”表显示了正常情况(无数据损坏)和故障情况下的 PHY 寄存器。
当水平调整正确完成时、DX1LCDLR2寄存器的值约为0x3A 并且未发现数据损坏。
另一方面、当问题发生时、寄存器值约为0x0D。
该表还显示了每种情况下处于水平调节状态的波形。 调节由 GEL 文件(ddr3A_64BI_DDR1600_Setup2 ())完成。
客户发现、与正常情况相比、在故障情况下进行调平所需的时间更长(请参阅 AB38电池周围的波形)

e2e.ti.com/.../ddr3A_5F00_64bit_5F00_DDR1600_5F00_setup2_280029005F00_gel_2800_snippet_2900_.txt
客户已检查波形的详细信息(请参阅 AO 或更高版本列)。
顺序读取(0、1、0、1、0…) 在发生故障的情况下、执行调平步骤需要更长的时间。
因此、读取时序是不同的。 (请参阅 BL87电池周围的波形)

-客户将波形与 EVMK2H 进行了比较。 请参阅“与 EVMK2H 比较”表。
在 EVMK2H 上、顺序读取所需的时间更少。
DQS 线路释放时序在读取访问中更早。 这与客户电路板上的 OK 情况类似。
在发生故障的情况下、DQS 线路在读取访问前被释放。
客户检查了两块电路板上的 DQS-DQ 时序、但未发现明显的差异。(列 AL 和更高版本)

客户陷入困境、需要 TI 帮助进一步调查以解决此问题。
您能否检查调平波形并提供反馈?
原始数据(*。csv 格式)可通过单独的电子邮件发送 (有关波形信息,请参阅“原始数据”表)
如果您有一个查看 Keysight 示波器数据的环境、客户可以提供*。WfM 格式。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    众所周知、由于信号完整性问题、调平可能会失败或间歇性。  为了实现稳健的信号完整性、需要适当的电路板布局和堆叠。  我们提供了一组广泛的文档、使客户能够成功设计以额定速度运行的电路板。  这些文档和工具都链接自 KeyStone II DDR3接口启动应用报告(SPRACM0)。

    需要适当的长度匹配和布线间距来满足关键时序裕度。  通过正确使用参考平面和层转换进行阻抗控制也是必需的。  除此之外、您需要将 DDR 信号与电源等其他电路的噪声正确隔离。  您能否提供长度匹配报告,说明已满足路由规则?  是否所有线路都夹在接地层之间?  如果没有、您是否分析了布线阻抗是否正确?

    制造了多少个此新版本的电路板?  它们是否都同样失败?  如果将 DDR 数据速率降低到1333MT/s、您是否会看到稳健的运行?

    Tom

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    >如果将 DDR 数据速率降低至1333MT/s,您是否会看到运行稳定?

    是的、该板在1333MT/s 设置下工作正常。

    我要求客户提供您想要的剩余信息。

    同时、您能否查看以下来自客户的更新信息?
    客户发现、如果 DTCR 寄存器中的 DTMPR 位更改为0x0、问题就没有了。
    请参阅随附的 Excel 工作表(“DTMPR=0x0”工作表)
    e2e.ti.com/.../DDR3-Leveling-waveforms_2D00_DTMPR_3D00_0.xlsx
    根据用户指南,DTMPR 位只选择 SDRAM MPR (多用途寄存器)是否被使用。
    为什么更改位会导致不同的调平结果? 有什么想法吗?

    …检查了校准波形并发现 DQ8测试模式已更改(0、1、0、1 μ s 到1、0、1、0…)。
    这会影响什么吗?
    请参阅“波形”表。

    TI 寄存器计算表仅显示使用 DTMPR=0x1的选项。 不支持使用0x0?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、


    >是否可以提供长度匹配报告,说明已满足路由规则?

    请在下方找到长度匹配报告。
    格式与应用手册不同、但内容应相同。
    e2e.ti.com/.../DDR3_5F00_length-matching.xlsx

    >是否所有路线都夹在地面之间?  

    PCB 层就像这样。 DDR 信号标记为“<=”。

    TOP (DSP、DDR3)
    GND
      信号<=
      1.5V
      信号<=
      GND
    GND
    信号<=
    GND
    信号<=
    GND
    底部

    >此新版本的板有多少个?  它们是否都同样失败?  

    客户到目前为止检查了四块电路板、所有电路板都表现出类似的行为。
    因此、所有其他电路板看起来都是相同的。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    长度匹配报告看起来正确。  您说电路板在1333MT/s 下工作正常  这表明存在着使水平不可靠的边缘。  我们需要更详细地检查路由。  电子表格指示 ACCC 路由是动态的。  这是完全理解并正确实施的吗?  此外、每个 ACCC 信号的每个 SDRAM 都必须有一个单独的跟踪分支。  所有这些分支是否都具有相似的长度?  它们可能需要检查每个 SDRAM 上 ACCC 分支的最小值和最大值。

    处理器和所有 DDR 存储器是否位于 PCB 的同一侧?  如果是、哪一侧?

    所提供的堆叠显示了夹在 GND 和1.5V 平面之间的 DDR 布线。  所有这些平面是否在 DDR 排除区域内都是实心的?  是否有足够的接地拼接过孔、以便在所有信号过孔的100mil 范围内有一个?  同样、如果信号以1.5V 平面为基准、是否放置了去耦电容器和相关过孔以提供接地的高频返回路径、这些信号在此处切换参考平面?  信号是否会穿过平面中的空隙、例如由于一组过孔而导致的空隙?

    您表示 DDR 布线布置在第3层、第5层、第8层和第10层。  数据组网在何处路由?  单个数据组中的所有路由是否都在单个层上路由?  它们是否都有2个过孔?  乘飞机路线又如何?  对于每个连接的芯片、每个芯片在每条线路上是否都有一个过孔?

    DDR 布线的宽度是多少?  这些布线之间的边沿间距是多少?  它们的目标阻抗是什么?  DDR 区域中是否有其他非 DDR 布线或过孔可提供串扰?

    他们还需要探索可能的电气和磁干扰源。  DDR 区域附近是否有任何 POL 电源。  间距是降低电感器磁干扰可能性的唯一解决方案。  可以沿着 DDR 区域的外围添加额外的接地拼接过孔、以减少 GND 平面中的噪声电流。  电源相关的另一种解决方案是在表层上使用局部接地平面、以减少内部接地平面中的交流纹波电流。

    我知道这是很多问题。  必须仔细检查所有这些注意事项、以获得最优额定性能。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    您询问了 DTMPR 寄存器功能。  如上所述、该位改变了数据训练序列的行为。  此选项超出了我们支持和验证的水平调节解决方案。  如您所示、在某些情况下、它可以改善调平。  但是、并非所有设计都是如此。  这就是它不属于我们标准支持模型的原因。  如果电路板按照我们所述正确实施、则不需要该可选模式。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请在附件中查找客户 PCB 层。
    我希望您能从这些数字中获得您所询问的大部分信息。
    e2e.ti.com/.../DDR3_5F00_pattern2.xlsx
    您在这里看到了任何可疑点吗?

    关于 DTPMPR 位配置、使用0x0或0x1的唯一区别是使用 MPR (0、1、0、1、0…)
    或其他数据位于不同的存储器位置?

    另一个问题:
    客户希望知道 DX1LCDLR2寄存器值的意义、因为他们看到这个值有明显的差异
    故障和通过案例之间的差异。
    本用户指南仅说明这些值是“Rank n read DQS Gating Delay:Rank n delay select for the read DQS Gating (DQSG) LCDL”。
    这到底意味着什么?


    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    我们无法执行布局审核。  这太耗时了。  此外、电子表格中的屏幕截图不足以进行此类分析。  我提出很多问题的要点是要清楚地表明,必须一次仔细检查一个细节。  电路板设计人员必须解决这些问题并验证每个问题的答案。  我们可以支持就这些单独的主题进行对话。

     DTMPR 位改变了数据训练模式。  我认为,这些备选办法不限于替代的1010模式。  这些图形也可以在其他寄存器的参与下进行编程。  这超出了我们的标准支持范围、我们无法对性能或行为提供任何保证。

     DXnLCDLRx 寄存器的值是调平过程的延迟值。  当调平过程失败时、延迟线值将与成功时不同。

    Tom