This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ATF/TEE 禁用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/980927/tda4vm-atf-tee-disable

器件型号:TDA4VM

您好!  

我正在尝试使用 TDA4VM 缩短启动时间。

我不会使用 TrustZone、因此我要禁用 ATF 和 TEE。

我发现一个线程表示需要加载 ATF 以初始化 GIC。

在 SDK 的最后一个版本中、TDA4VM 是否仍然如此?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    当前 SDK 就是这种情况、未来 SDK 也是如此。
    ATF 不仅用于 GIC 初始化、还具有运行时安全功能。 请这么做
    请勿在禁用 ATF/OPTEE 的路径上设置胎面。

    希望您可以解决这个问题。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、keerty、

    感谢你的答复。

    我了解 ATF、不会将其禁用。

    您在主题中解释了如何绕过 OPTTE、该主题具有原始问题。

    另一方面、您告诉我不要在此线程中禁用 OPTEE、因此我感到困惑。

    如果我不使用 TrustZone、我可以禁用 OPTEE 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/897541/3317921#3317921

    我认为这就是您所指的内容、并且可以使用上述帖子中提到的命令来禁用 OPTEE。

    您的查询还提到了禁用 ATF、因此答案不是禁用它。

    希望您可以解决这个问题。

    此致、
    基尔西