This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX SDK 7.0 devnp-cpsw2g&devnp-cpsw9g 稳定问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/981031/tda4vm-qnx-sdk-7-0-devnp-cpsw2g-devnp-cpsw9g-stable-issue

器件型号:TDA4VM

您好!

 在 QNX SDK 7.0的发行说明中、存在一个已知问题、即 devnp-cpsw2g 和 devnp-cpsw9g 可能会报告高流量情况下发生故障、我们可以看到错误日志和驱动程序挂起在 EVM 板上。

幸运的是、此问题已在 QNX SDK 7.2发布后得到解决、EVM 板现在运行稳定。

但是、由于我们的整个项目基于 SDK 7.0、因此很难切换到 SDK 7.2

那么、您能否给我们一些 QNX SDK 7.0补丁、使 devnp-cpsw2g&devnp-cpsw9g 与 QNX SDK 7.2一样稳定工作?

谢谢。