请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 大家好、我想知道如何在 TDA4中测试 A72的 cpuload? 例如,我想知道 A72的 KPI,是否是 Load_getCPULoad(),我不知道如何测试 A72的 cpuload
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想知道如何在 TDA4中测试 A72的 cpuload? 例如,我想知道 A72的 KPI,是否是 Load_getCPULoad(),我不知道如何测试 A72的 cpuload
您好!
是否要在 Linux 上进行测量?
https://stackoverflow.com/questions/1198573/c-api-for-getting-cpu-load-in-linux
顶部也已作为 Linux SDK 的一部分提供。 这是检查 A72负载的一个非常好的工具
从用户空间中删除。
此致、
基尔西