主题中讨论的其他器件: AM5728
您好!
我们将基于 AM5708处理器的电路板用于 CDC RNDIS 用例。 USB 2.0 A 型端口用于主机和设备。 USB1 (DWC3 USB 3.0)控制器被配置为高速并被用于主机或器件。 RNDIS 用例在执行大容量 ping 时失败。 相同的 USB 功能驱动程序适用于其他平台。
根据 TI 勘误文档 SPRZ436E 、i819 - USB2.0模式下 USB3.0控制器的器件控制位元稳定性
当 USB3.0控制器内核被编程为一个只支持 USB 2.0的器 件时、USB_DCTL[31] RUNSTOP 位上可能的硬件元稳定性会导致内核尝试高速和 SuperSpeed 连接或完全错过连接请求。"
仅当配置为 USB 2.0设备时、我们是否可以将 USB 3.0控制器用作设备?
此致