This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:U-boot 2019.1无法加载 u-boot

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/977615/processor-sdk-am335x-u-boot-2019-1-not-able-to-load-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

大家好、

我正在尝试 使用 AM335x 开发定制板。  

我已按照以下链接中的步骤创建自定义 uboot  

HTTPS:// software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/AM335X/linux/How_to_Guides/Board_Port/U-Boot.html  

我使用 的是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.01.00.08和默认 u-boot 19.1源代码。

 通过 X 调制解调器加载 u-boot-spl.bin 后,我无法使用 Y 调制解调器加载 u-boot.img 文件。

非常感谢您的帮助。

此致

Balaji.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、
    通过 x 调制解调器加载 u-boot-spl.bin 后、是否有串行端口的打印输出?
    如果是、您是否会上传附件中的序列日志?
    最棒的
    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的回复。

    以下是您要求的串行日志:

    U-Boot SPL 2019.01-g1ebdbc7-m脏(2021年2月08日- 19:19:22 +0530)
    SPL_LL_FIND_LOADER……
    尝试从 UART 引导
    SPL_LOAD_IMAGE...
    CCCCCCCCC

    请注意、我已在源代码中添加了一些调试打印。

    从 X 调制解调器加载 spl uboot 后。 当我尝试从 Y-Modem 加载 u-boot.img 时、我只加载了0.2%、并在那里等待...

    谢谢、此致、

    Balaji G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、
    我在 TI AM335x EVM 上测试了 SDK6.3 (u-boot 2019.1)、UART 引导模式工作正常。
    我已上传附件中的日志文件供您参考。

    您是否尝试在主机 PC 上使用 Tera Term 发送 spl.bin/u-boot.img 以查看任何差异?
    您可以像以前那样添加调试打印、或者、如果电路板上有 JTAG 连接、则使用 JTAG 调试器。
    我认为两个相关的 SPL 文件是:"/common/spl/spl_ymodem.c 和"/common/xyzModem.c "

    最棒的
    -香港

    e2e.ti.com/.../am3_5F00_gp_5F00_uart_5F00_6.3_5F00_prebuilt.txt