This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:迁移到 PSDK RTOS 7.2 -以太网 LLD 取代 CPSW LLD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/977904/tda4vm-migrating-to-psdk-rtos-7-2---ethernet-lld-replacing-cpsw-lld

器件型号:TDA4VM

您好、TI、

我想问、是否有任何文档涵盖了将 EthFw/CPSW 迁移到 PSDK 版本7.1/7.2的过程、因为 在 e2e 主题 e2e.ti.com/.../935547中、该行中没有提供任何文档。

 

此致、

Piotr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您能否查看文件夹 pdk/packages/ti/drv/enet/docs/migration 中的文档? 它列出了一组 CPSW 函数及其对应的 ENET-LLD。

    我们在内部致力于改进 ENET-LLD 公共文档。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    ENET API 与 CPSW API 非常相似。 我建议使用 CPSW_to_ENET_API_Migration_7.1.pdf 文档在 Enet LLD 中找到相应的 API。 此文档位于 Vinet 共享的位置。

    在同一位置、请查看 cpswtoenet.txt、其中列出了几个可用于为 Enet LLD 重命名 API 的 sed 命令。 这是一个帮助程序脚本,请谨慎使用。