您好!
芯片:Am6548
版本:SR 2.
SDK:7.1.
我们在 ICSSG1组上有2个以太网端口、在我们的定制硬件上有2个在 ICSSG2组上。 我们将以1Gbps 的速度使用所有以太网。
我们观察 到、当这些以太网上传输的数据包非常高时、ICSSG1-PRU1和 ICSSG2-PRU1以太网将停止工作。
PRU0以太网工作正常。 但两个 PRU1以太网都挂起。 即使是 ping 命令、这些以太网也没有响应。 如果我们使用"ifconfig eth2 down"和"ifconfig eth2 up"命令重新启动端口、则以太网仍然正常工作、但这是 SDK 7.1中观察到的一个一致问题我们没有在旧版 SDK 上进行测试。
我们没有从 PRU 获取任何有关高数据包传输后发生的情况的日志。 我们没有用于 SR2芯片的 EVM、因此无法在那里进行测试。
这里可能会出现什么问题 、因为这仅在 ICSSG1-PRU1和 ICSSG2-PRU1中观察到、而不是在其他对中观察到。
谢谢、
Sarfaraz