主题中讨论的其他器件: TMDSIDK572
您好!
我的团队和我最近基于 TI AM5728处理器设计了一个模块上系统(SoM)。 该 SoM 是在 TI 评估板 TMDSIDK572之后建模的。
我们尝试通过 USB1接口加载初始 SPL 和 Uboot。 即刻检测到 USB 设备 VAYU。 设备将连接3秒钟、断开连接、然后重新连接。 只要 SoM 通电、该周期就会重复。 我的问题是为什么设备会不断断开连接。 在我们能够获得稳定的器件连接之前、我们无法加载 SPL 和 uboot。
注:我在计算机和其他设备上尝试了不同的 USB 2.0电缆和不同的主机端口。 在 Windows 和 Linux 中、问题设备(VAYU)断开并重新连接是相同的。
系统的简要分析:
TPS6590379提供的所有 CPU 电源轨均存在且有效。 电源轨看起来干净稳定(请勿压降)。
CPU 的外部 CLK 基准、20MHz 晶振和22.5792MHz 晶振都在振荡(不中断)。
RESETN (E23)、RSTOUTN (F23)和 PORZ (F22)均为"高电平"(3.3V)且稳定。
因此、我再次不确定为什么 USB1器件(VAYU)会不断断开连接。 CPU 未复位、PMIC 也未复位。 电源轨和外部 CLK 基准 是稳定的。
我们非常感谢您在解决此问题方面提供的任何帮助、并允许我的团队和我继续进行软件开发。
谢谢、
Trenton Miller