This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:如果未使用 ECC 功能、我们是否删除了 ECC DDR? TI 是否有 DDR QVL PN 列表?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976007/tmdx654idkevm-did-we-delete-ecc-ddr-if-ecc-function-is-unused-did-ti-have-ddr-qvl-pn-list

器件型号:TMDX654IDKEVM

您好 TI 团队

ECC 函数似乎是一个选项。

关于 DDR QVL 列表:

 - TI 是否在 AM65xx 平台中验证了某些不带 ECC 的 DDR?

 - TI 是否 在 AM65xx 平台中验证了其他具有 ECC 的 DDR?

  TI 是否有 适用于 AM65xx 平台的 DDR QVL 列表文档并 与我们分享?

2. ECC DDR 的大小是否必须与 IDK 套件中的其他4个 DDR 相同? 例如、该套件具有5xDDR4、一个是 ECC DDR4 (1GB)、另四个 DRR 全部为1GB。

当我们将 DDR 的大小从1GBx8Bit 更改为2Gbx8Bit 时、  是否需要将 ECC DDR 从1GB 更改为2GB?  还是可以为4 x 2GB 系统保留1GB ECC DDR?

ECC DDR 的硬件设计规则是什么? 如何在未使用 ECC 功能的情况下设计 ECC DDR 的7xPins,悬空或上拉.....

4.如果系统中使用非 QVl DDR,对 DDR 配置的软件有何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    1. 我假设"QVL"代表"合格供应商列表"。 我不知道合格的供应商列表。 通常、这不是 TI 发布的内容。 相反、您应该确保 DRAM 符合 JEDEC 规范、并且能够满足电路板布局和布线指南中记录的所有要求。 www.ti.com/.../spraci2
    2. 将采取后续行动。
    3. 将采取后续行动。
    4. 您能否查看本文档是否解答了您有关配置/测试 ECC 的问题? www.ti.com/.../spracm1

    谢谢、
    Kevin