This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:运行 Ubuntu (Ubuntu 18.xx 或更高版本)的内存(DDR/eMMC)要求是什么?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976034/tmdx654idkevm-what-is-the-memory-ddr-emmc-requirement-for-runing-ubuntu-ubuntu-18-xx-or-higher

器件型号:TMDX654IDKEVM

尊敬的团队

 运行 Ubuntu 18.xx (或更高版本)的内存(DDR/eMMC)要求是什么?

例如大小和内存类型要求 ...

基本 配置和建议配置

我们要将 eMMC 设置为第一个启动器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    TI 在 AM65xx 器件上提供的 Linux SDK 产品不是 Ubuntu。 它是使用 Yocto 构建的标准 Linux。

    我无法评论 Ubuntu 的需求。

    对于 DDR 和 eMMC 大小、请从 EVM 中配置的内容开始、确定您的系统需求、然后您可以对其进行相应调整。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik

    明白了,Tks