This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:EVMK2H 的硬件更新预计是什么?

Guru**** 2676695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/975385/66ak2h06-what-are-evmk2h-hardware-updates-anticipated

器件型号:66AK2H06
主题中讨论的其他器件:TPS3808UCD9090

您好!

我们已经失去了购买 EVMK2H 的希望、因此我们决定改用自己的电路板。 我们有 C6670的相关经验、希望我们也能做到这一点。

在参考线程中、据说 EVM 将进行某些重新设计。 请您指出、我们应该如何处理?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在从现有设计中再构建一批有限数量的 EVM (无需重新设计)、我们希望在2021年第1季度末之前提供这些 EVM。 我将在3月份的时间范围内提供更多详细信息。

    >>在推荐的线程中,据说 EVM 将进行某些重新设计。 请您指出、我们应该如何处理?

    我的旧帖子具有以下内容:  

    K2H EVM 供应不足、目前正在重建。 他们可能仍处于防火墙下、以限制来自任何单个客户的订单数量。 此外、这些 EVM 的 BMC 已停产、要在此版本之外构建更多电路板、我们需要重新设计-我们将在2021年底评估重新设计此电路板。 您将看到、我们有多个器件处于活动状态、但其工具或软件可能无法刷新、但这并不意味着已停产/淘汰。  

     

    除了需要刷新的某些连接器和无源设备之外,主要是 BMC 触发了重新设计。 我不知道其他更改。 我们可能会也可能不会决定重新设计 EVM、因为我们不打算在2021或2022年更新 SDK、并且希望避免任何需要我们更新 SDK 的电路板更改。  

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告诉我。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    感谢您的详细信息。 我们必须对更大的系统进行原型设计、其中 K2是关键组件之一。 对于其他器件、我们拥有具有标准连接器的评估模块、因此它是一个电缆辅助组件。 K2H 是唯一缺少的一块拼图、因此我们决定设计我们的定制板。 为了使事情可预测、我们通常遵循大多数 EVM 解决方案。 这就是为什么我要问 BMC 之外是否有其他东西。 我相信目前还没有最终的替换候选人名单、因此希望您能通知社区、是否有特定的理由选择一个控制器而不是另一个控制器。 我们过去曾使用 Xilinx CPLD 来实现此目的、现在我们将考虑某种 STM32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 除了 BMC 之外,我不知道任何其它 EOLS。 某些连接器可能具有较长的交货周期和 MOQ,但我无法指出和/或影响软件等的任何内容  

    那么、此时-没有其他需要通知的内容。  

    如果您看一下我们较新的器件 EVM、例如 K2G、其中有不同的 BMC  

    或者在某些情况下,您可能不需要 BMC 等,因为我的理解如下

    板管理控制器不需要来实现 DSP。 BMC 是一款 UC、用于控制 K2 SOC 的电源、时钟和复位定序。 UCD9090也是电源定序控制的一部分。 在 C665x EVM 上、我们有一个 FPGA、用于控制电源、时钟和复位定序。 FPGA 只是另一个示例解决方案。 这两种解决方案都不是必需的。 但是、根据数据手册的要求、需要使用某种类型的逻辑解决方案来执行电源、时钟和复位定序。 这也可以通过将 TPS3808等监控器器件与逻辑器件相结合、并将电源的电源正常输出和使能输入链接在一起来实现。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Mukul