This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:PRU ICSSG 以太网状态

Guru**** 2544610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/972725/am6548-pru-icssg-ethernet-status

器件型号:AM6548

您好!

在我们的定制板上、我们有4个 PRU ICSSG 以太网、我们使用 SDK 7.1中的默认 PRU/ RTU 以太网二进制文件来实现 ICSSG 以太网。  

当我们通过运行   ifconfig eth0 down 命令来关闭接口时、eth0接口会在几秒钟后自动启动。 其他3个以太网接口的情况也是如此。

对 ICSSG 以太网是否有任何特殊处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不应该这样。 这是在您的定制板上还是在 IDK 上?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于定制板上。 我们没有 SR 2 IDK 板。 在 SR1 IDK 上尝试未发现此问题。 以下是日志  

    /tmp # ifconfig eth1 down
    [401.254610] icssg-prueth pruss1_proc eth1:link is down
    [401.265251] proc teproc 8:stopped remote processor b10a000.proc pru
    [401.272500] remoteremote1:stopped remote processor b104000.pru.prc 8:stopped remote processor b100
    、proc 1.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.2400159[401.0000.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru
    
    已停止远程处理器 b134000.pru
    [401.307127] net eth1:stopped
    /tmp #[401.389735] remoteproc remoteproc 6:正在启动 b134000.pru
    [401.395599] remoteproc remoteproc 6:正在启动 FW 映像 ti-pruss/am65x-sr2-pru0-pru0-pru0-pru0-pru1.00004000.15000[40r.pru.pru.0000.000]
    
    配置
    
    
    
    
    的 proc_channels = 0x00000001 host_intr = 0x00000004 [401.424075] remoteRemoteprocessproc 6:远程处理器 b134000.PRU 现已启动[401.430986] remoteproc remoteproc7:开机 b104000.rtu [401.436767676767] remote7:启动固件映像-pru401.464[40rm remoteurese-mtru648.x] remotepruelt pru648.pruprupruelt 为 b10a000.txpru 供电
    [401.458975] remoteproc remoteproc8:启动固件映像 ti-pruss/am65x-sr2-txpru0-prueth-Fw.elf,大小为31620
    [401.468511] remoteproc remoteproc8:远程处理器 b10a000.txpru 现
    已连接[401367_mqu:ture100_401367][40r1]mqu:mqu:mqu 40132407100_mq.e247_mr1[40r1]n
    
    链路启动- 1Gbps/全速-流控关闭
    [405.580992] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪
    

    在这里、如果您看到端口被"ifconfig eth1 down"设置为关闭、则它将停止、并再次自动出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间后重新打开此线程。 抱歉。

    此问题是否仍然存在? 我在 IDK 上看不到这一点

    此致

    葡萄园