This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3503:显示分辨率

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/973467/omap3503-display-resolution

器件型号:OMAP3503

您好!

我不熟悉 Wince6。 在 BSP 源码中、我们现在使用的是分辨率800x600。 我必须将分辨率更改为1024x768。

我需要在代码中进行哪些更改才能使其正常工作。

请做不必要的事。

谢谢、此致、

Divya Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    遗憾的是、我们不再根据 产品页面提供 OMAP3503设计支持。 当 processors.wiki.ti.com 脱机时、TI 的 WinCE 文档大多脱机。

    我在离线 WinCE-BSP ARM-A8用户指南中找到了此代码段。 希望它能帮助:

    OMAP35x EVM 显示模式(对于 OMAP35xx/DM37xx)
    显示驱动程序支持以下面板和分辨率:
    
    板载 LCD 显示屏- 640x480@60Hz
    外部 DVI 显示屏- 640x480@60Hz
    外部 DVI 显示屏- 640x480@72Hz
    外部 DVI 显示屏–800x480@60Hz
    外部 DVI 显示屏–800x600@60Hz
    外部 DVI 显示屏–800x600@56Hz
    外部 DVI 显示屏–1024x768@60Hz
    外部 DVI 显示屏–1280x720@60Hz
    外部 DVI 显示屏/分辨率 可通过名为“Select Display Resolution”(选择显示分辨率)的 eboot 菜单项配置使用。
    
    对于高达800x600的 LCD/DVI 分辨率、可通过以下方式启用 TV 输出:
    
    在运行时、通过"Do Tvout [ON|OFF]"命令
    
    2.在编译时通过目录条目。
    
    电视输出显示的工作方式如下:
    
    1.启用后,如果分辨率小于800x600,它将复制 LCD/DVI 桌面屏幕。
    
    2.启用后,如果使用使用覆盖层的 Windows Media Player 完成视频播放,则可以在 LCD/DVI 和 TV OUT 上看到视频播放。 同样、限制是削波的分辨率应小于 D1
    
    3.启用后,如果运行 PowerVR/Silverlight 演示,则可以在 LCD/DVI 和 TV OUT 上看到输出。
    
    4.如果您不想复制 LCD/DVI 和 TVout 上的内容,则必须更改显示驱动程序(Hint: DetermineTVoutSurface ())
    
    5.如果启用了 TVout 并假定默认显示驱动程序行为,则不能使用 ISP 电阻器来缩小表面的比例,否则您可能会在 TV OUT 上看到绿色输出。 ISP 电阻器一次只能调整一个大小、但启用 TV 输出后、需要调整2个表面的大小(一个用于 LCD/DVI、另一个用于 TV 输出)。 因此、调整大小的唯一选项是使用 DSS h/w 电阻器(已在显示驱动程序中实现)或软件实现。 请注意、由于像素时钟、DSS h/w 电阻器的减小功能受到限制。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。 

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复...

    只能通过 eboot 菜单更改分辨率、也可以在 BSP 源码中更改分辨率。

    如果是、您能不能帮助我准确修改代码和哪个文件?

    此致、

    Divya Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    以上信息就是我所了解的有关此主题的所有信息。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、谢谢 Nick。

    你的回答对我帮助很大

    此致、

    Divya Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将来的读者请参考 Windows CE6支持/WinCE BSP 支持中的 Windows CE 常见问题解答。

    此致、

    Nick