请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP3503 您好!
我不熟悉 Wince6。 在 BSP 源码中、我们现在使用的是分辨率800x600。 我必须将分辨率更改为1024x768。
我需要在代码中进行哪些更改才能使其正常工作。
请做不必要的事。
谢谢、此致、
Divya Gowda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不熟悉 Wince6。 在 BSP 源码中、我们现在使用的是分辨率800x600。 我必须将分辨率更改为1024x768。
我需要在代码中进行哪些更改才能使其正常工作。
请做不必要的事。
谢谢、此致、
Divya Gowda
您好、Divya、
遗憾的是、我们不再根据 产品页面提供 OMAP3503设计支持。 当 processors.wiki.ti.com 脱机时、TI 的 WinCE 文档大多脱机。
我在离线 WinCE-BSP ARM-A8用户指南中找到了此代码段。 希望它能帮助:
OMAP35x EVM 显示模式(对于 OMAP35xx/DM37xx) 显示驱动程序支持以下面板和分辨率: 板载 LCD 显示屏- 640x480@60Hz 外部 DVI 显示屏- 640x480@60Hz 外部 DVI 显示屏- 640x480@72Hz 外部 DVI 显示屏–800x480@60Hz 外部 DVI 显示屏–800x600@60Hz 外部 DVI 显示屏–800x600@56Hz 外部 DVI 显示屏–1024x768@60Hz 外部 DVI 显示屏–1280x720@60Hz 外部 DVI 显示屏/分辨率 可通过名为“Select Display Resolution”(选择显示分辨率)的 eboot 菜单项配置使用。 对于高达800x600的 LCD/DVI 分辨率、可通过以下方式启用 TV 输出: 在运行时、通过"Do Tvout [ON|OFF]"命令 2.在编译时通过目录条目。 电视输出显示的工作方式如下: 1.启用后,如果分辨率小于800x600,它将复制 LCD/DVI 桌面屏幕。 2.启用后,如果使用使用覆盖层的 Windows Media Player 完成视频播放,则可以在 LCD/DVI 和 TV OUT 上看到视频播放。 同样、限制是削波的分辨率应小于 D1 3.启用后,如果运行 PowerVR/Silverlight 演示,则可以在 LCD/DVI 和 TV OUT 上看到输出。 4.如果您不想复制 LCD/DVI 和 TVout 上的内容,则必须更改显示驱动程序(Hint: DetermineTVoutSurface ()) 5.如果启用了 TVout 并假定默认显示驱动程序行为,则不能使用 ISP 电阻器来缩小表面的比例,否则您可能会在 TV OUT 上看到绿色输出。 ISP 电阻器一次只能调整一个大小、但启用 TV 输出后、需要调整2个表面的大小(一个用于 LCD/DVI、另一个用于 TV 输出)。 因此、调整大小的唯一选项是使用 DSS h/w 电阻器(已在显示驱动程序中实现)或软件实现。 请注意、由于像素时钟、DSS h/w 电阻器的减小功能受到限制。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。
此致、
Nick
将来的读者请参考 Windows CE6支持/WinCE BSP 支持中的 Windows CE 常见问题解答。
此致、
Nick