This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:关于 UART 接收超时

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/971061/am6548-about-uart-receive-timeout

器件型号:AM6548

请检查 am65xx 的参考手册"12.1.5.4 UART 功能描述"中描述的 UART 操作。
请检查"表12-610中描述的"RX 超时"。 UART 模式中断"。
此超时的默认设置时间是多少?
可以更改该超时时间的哪个寄存器设置?

12.1.5.4.8.1.3.10超时计数器
请告诉我本章中描述的"超时寄存器"的寄存器名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomitama、您好!

    如第12.1.5.4.8.1.3.10节所述、默认 UART 超时为'4倍编程字长+ 12位'。 可以通过配置超时寄存器'UART_TIMEOUTL (偏移98h)'和'UART_TIMEOUTH (偏移9Ch)'来更改此默认超时。 写入这些寄存器的任何非零值都将覆盖默认超时值。 这些寄存器中配置的超时将以波特时钟数为单位。

    -Pratap。