器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我一直在尝试了解如何更改 u-boot 文件并将其复制到电路板 J7200 EVM 的 SD 卡
我尝试使用从 Linux SDK 7.1版创建未更改的 u-boot
进行 u-boot
然后、我将 tispl.bin 和 u-boot.img 文件从 u-boot_build/a72文件夹(u-boot_build/R5文件夹中的 tiboot3.bin 文件)复制到 SD 卡引导分区、就像我对电路板 J721E、SDK 版本7.0所做的那样。 当我插入 SD 卡并尝试引导时、不会显示 u-boot 日志。 我假设 u-boot 在某个点失败。 我检查了 u-boot 的 make 日志、但找不到任何问题。
从 J721E 到 J7200的过程是否相同? 是否有任何关于如何做到这一点的官方指示?
请参阅下面的 make 日志。
任何建议都值得赞赏。
此致、
王志国