This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在哪里可以找到 TDA4VM SOM 的 syscfg 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/974752/tda4vm-where-do-i-find-the-syscfg-file-for-the-tda4vm-som

器件型号:TDA4VM

我想使用 SOM syscfg 文件作为我自己电路板设计的起点。 从何处可以找到它? 因此、我在哪里可以找到相关原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VM EVM 的所有设计文件均位于 TI.com 上:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了适用于 PinMux tool.e2e.ti.com/.../J721E_5F00_EVM_5F00_Base_5F00_PinMuxConfig_5F00_20191120.pinmux 的 EVM 配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明中使用了哪些词语来描述包含原理图和布局源文件的文档? 我相信您错了、但很高兴发现我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Eschler"]

    随附的是 PinMux 工具的 EVM 配置文件。J721E_EVM_BASE_PinMuxConfig_20191120.pinmux

    [/报价]

    非常感谢! 是否未发布? 原理图和布局如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望设计文件中包含 PinMux 配置文件。  它通常包含、但在本例中不包含。  因此、我最初发布了指向设计文件的链接、但随后跟踪了特定的 PinMux 文件。

    您还有其他问题吗、或者是否可以结束此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计文件在哪里? 我已经在该页面上下移动了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoM 设计文件:

    常见电路板设计文件: