This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:处理器在启动时获得"locked"/无响应

Guru**** 2551180 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/974210/am4378-processor-gets-locked-unresponsive-upon-start-up

器件型号:AM4378

大家好、

我代表我的客户发布此问题。 他们在设计中使用 AM4378、并尝试通过串行 UART 启动电路板、处理器在设计过程中会"锁定"。 基本上、没有手动 JTAG 复位就没有引导。

我已经连接了电源轨的示波器捕获(启动期间)、PWRONRSTn、输入时钟 CLK_M_OSC 和32kHz RTC。 它们都以5VDC_B 线为基准(蓝色)。 需要注意的一点是、VDCDC4 (DC4)压降和 nRESETIN_OUT/GPIO3压降得到了解决、因为 发现有一个外部3.3V 电源通过其他地方的一些上拉电阻器对 VDCDC4轨进行反馈。 它们可以手动将 PWRONRSTn、WARMRSTn 或 nTRST 保持为低电平的时间超过正常保持时间、并且启动过程中仍然没有差异。

他们还发现,通过 JTAG 重置器件,然后将 WARMRSTn 置为有效,仍会输出“CCC”提示,但将 PWRONRSTn 置为无效。 它返回到其原始故障配置(即没有"CCC"提示和无响应的处理器)。

我们有原理图和 DSS 转储、可在需要时共享。 客户的意见-  

"让我知道 DSS 转储是否有用。 我不确定跟踪矢量何时被初始化,但对于它们所说的启用设备选项(NAND、MMC1SD、SPI),它们似乎是完全不符合 SYSBOOT 设置的要求。 这是在我连接到 ARM 内核之前,所以我想知道它们是否有任何相关性。 我可以确认 DSS_DATA0-5在 PWRONRSTn 失效之前变为其所选的值。"

我想知道大家是否也对捕获结果有任何反馈。

e2e.ti.com/.../ScopeCaps.zip

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    电路板似乎没有得到良好的 POR、因为它似乎可以在热复位时工作。  我将与您离线获取原理图。  最好查看相对于电源斜坡和输入时钟的 PWRONRST 信号。  它们需要确保符合数据表第5.12.1.2节中的所有加电排序要求。

    它们能否仅通过 POR 就与 JTAG 连接、或者是否需要热复位?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我刚刚通过电子邮件回复您、并发送了专有文档。 为了便于查看、我将在下面添加新的"提问"-

    从侧面进行了更新、我们使电路板始终从 MMC0引导。 正是 EMU0被拉至低电平导致了主要问题。 我们现在将继续讨论我们已确定的另一个问题:eMMC 只能配置为1位宽总线模式,否则所有 PMIC 轨都将下降,处理器将拒绝复位。 详细信息如下

     

    1. eMMC 数据表: https://www.mouser.com/datasheet/2/671/micron_technology_mict-s-a0006806196-1-1759129.pdf
    1. 请注意、处理器在4位和8位模式中将其数据引脚设置为推挽模式
    • 原理图的 eMMC 部分已附加(在内部发送)、请检查 GPMC_AD7-15的电源机制、因为我认为它可以通过原理图之前的电源段中的 VDDSHV9/11配置为1.8V 而不是3.3V
    • 处理器可以在1位模式下对 eMMC 进行引导、分区和读写、因此连接看起来相当稳定

     

    此时、对原理图的任何其他建议或意见都将有所帮助、因为电路板启动将扩展到电路板的所有部分、而不仅仅是电源。

     

    关于他关于电源机制的问题、除非 MMC1_DATx 引脚上的电流消耗很大、否则看起来应该是3.3V。 您是否介意查看原理图?


    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、通过电子邮件回复

    James