This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何自 SDK 7.1起在 tifs.bin 中控制 MSMC 大小?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/973363/tda4vm-how-to-confiure-msmc-size-in-tifs-bin-since-sdk-7-1

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

由于 SDK 7.1将 PM/RM 移至 MCU1_0、如何在使用 SBL 时配置 MSMC 大小?

tifs.bin 是 pdk/drv/sciclient/soc/V1/tifs.bin 的副本

谢谢、致以最诚挚的问候!

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZM、

    配置仍然是作为 SBL 在加载系统固件(现在是 tifs.bin)后传递的通用板配置的一部分进行的。

    您可以在以下位置查看默认电路板配置:pdk/packages/ti/drv/sciclient/soc/V1/sciclient_defaultBoardcfg.c

    此致、

    Karan